Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Abgedichtete Lager

SKF liefert einige Größen der einreihigen Schrägkugellager der Reihen 72 B(E) und 73 B(E) beidseitig abgedichtet. Weitergehende Informationen über die Eignung von Dichtscheiben in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen können dem Abschnitt Dichtungen im Lager entnommen werden.
Die beidseitig abgedichteten Lager sind auf Lebensdauer geschmiert und sollten deshalb weder gewaschen noch nachgeschmiert werden. Sie gelten als praktisch wartungsfrei. Wenn die Lager im angewärmten Zustand eingebaut werden sollen, werden zum Anwärmen Induktions-Anwärmgeräte empfohlen. Mit Rücksicht auf die Fettfüllung und den Dichtungswerkstoff sollen die Lager nicht über 80 °C erwärmt werden. Sollten höhere Anwärmtemperaturen erforderlich sein, ist darauf zu achten, dass die für Fettfüllung und Dichtung zulässigen Temperaturobergrenzen nicht überschritten werden. Bei der Inbetriebnahme der Lager kann es eventuell zu Fettaustritt am Innenring kommen. Für Lagerungen, bei denen dies von Nachteil sein kann, sind besondere konstruktive Maßnahmen vorzusehen. Weitere Auskünfte erhalten Sie vom Technischen SKF Beratungsservice.

Berührungsfreie Dichtungen

Lager mit berührungslosen Dichtungen erlauben die gleichen Drehzahlen wie offene Lager. Die Dichtscheiben bilden einen extrem engen Dichtspalt mit der Innenringschulter (Bild 1). Sie bestehen aus einem ölbeständigen und verschleißfesten Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) und haben eine Stahlblecharmierung. Sie sitzen mit ihrer äußeren Kante fest in einer Eindrehung am Außenring und dichten gegen diesen einwandfrei ab, ohne ihn zu verformen.
Die Kennzeichnung der einreihigen SKF Schrägkugellager mit berührungsfreien Dichtscheiben auf beiden Seiten erfolgt durch das Nachsetzzeichen 2RZ.

Schmierfettfüllung

Abgedichtete, einreihige Schrägkugellager sind serienmäßig mit einem Hochleistungsfett aus Polyharnstoff (GXN) gefüllt. Ihre Eigenschaften sind in Tabelle 1 angegeben. Das Standardschmierfett wird durch kein Nachsetzzeichen in der Lagerbezeichnung gekennzeichnet.
Bei nicht standardmäßigen Fetten wenden Sie sich bitte an den Technischen SKF Beratungsservice.
SKF logo