Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Axiale Befestigung der Lager

Im Allgemeinen reicht eine feste Passung allein nicht aus, um einen Lagerring auch in axialer Richtung festzulegen. In der Regel ist daher eine geeignete axiale Befestigung oder Sicherung erforderlich.
Die beiden Ringe eines Festlagers sollten axial an beiden Seiten fixiert sein (Bild 1).
Loslager, die selbsthaltend sind, müssen eine festere Passung haben – in der Regel am Innenring – und sollten axial fixiert sein; der andere Ring muss sich axial frei auf seinem Sitz bewegen können (Bild 2), außer bei CARB-Lagern, bei denen beide Ringe axial fixiert sind (Bild 3).
Bei nicht selbsthaltenden Loslagern, z. B. Zylinderrollenlagern, sind beide Ringe axial fixiert.
Bei gegenseitiger Führung genügt es, die Lagerringe an einer Seite festzulegen (Bild 4).
SKF logo