Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Berücksichtigung von EP-Zusätzen im Schmierstoff

EP-Zusätze im Schmierstoff können die Lagergebrauchsdauer verlängern, wenn entsprechend ISO 281:2007 κ < 1 und der Verunreinigungsbeiwert ηc ≥ 0,2 ist. Unter diesen Betriebsbedingungen kann ein Viskositätswert κ = 1 in der Berechnung von aSKF angesetzt werden, wenn ein Schmierstoff mit nachweislich effektiven EP-Zusätzen verwendet wird. Dabei darf der SKF Lebensdauerbeiwert aSKF nicht größer als 3 angesetzt werden. Der Lebensdauerbeiwert aSKF für den entsprechenden Schmierstoff ohne EP-Zusätze muss jedoch nicht unterschritten werden.
In dem verbleibenden Bereich kann der Lebensdauerbeiwert aSKF mit dem aktuellen Viskositätsverhältnis κ des Einsatzbereiches bestimmt werden. Bei starken Verschmutzungen, z. B. bei einem Verschmutzungsbeiwert ηc < 0,2, muss durch Prüfungen nachgewiesen werden, ob EP-Zusätze Vorteile bringen. Berücksichtigen Sie dabei auch die Informationen über EP-Zusätze im Abschnitt Schmierung.
SKF logo