Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Zusammenbau von Y-Lagereinheiten

Beim Zusammenbau von getrennt vorliegenden Y-Lagern und Y-Lagergehäusen ist das Y-Lager in die Einfüllöffnung der Gehäusebohrung einzuführen (Bild 1) und dann in Position zu schwenken. Die Schiefstellung des Lagers in Relation zum Gehäuse darf 5° nicht übersteigen. Bei den Y-Lagern mit Exzenterringbefestigung erfolgt der Zusammenbau ohne den Exzenterring, der erst danach wieder auf dem Innenring angeordnet wird.
Die Befestigungstechnik sollte in die gleiche Richtung weisen wie die Einfüllnuten, mit Ausnahme der Gehäuse aus nichtrostendem Stahl oder Verbundwerkstoff für SKF Food-Line Lager mit Nachsetzzeichen L. Wenn Lager in solche Gehäuse eingebaut werden, sollte die Befestigungstechnik in entgegengesetzter Richtung zu den Einfüllnuten weisen.
Es ist sicherzustellen, dass keine Nachschmierbohrung oder -rille im Außendurchmesser unter einer Einfüllnut im Gehäuse zu liegen kommt, da sonst Fett austreten oder das Lager verunreinigt werden kann (Bild 2).
Wenn das Lager nachgeschmiert werden muss, ist sicherzustellen, dass die Nachschmiervorrichtungen im Außenring (Bohrung oder Nachschmierrille und Bohrung) unter der Nachschmiervorrichtung in der Gehäusebohrung liegen Die Schiefstellung des Lagers in Relation zum Gehäuse darf 2° nicht übersteigen, andernfalls ist ein Nachschmieren nicht möglich (Bild 3).
SKF Y-Lager sollten ausschließlich mit SKF Y-Lagergehäusen zusammengepasst werden, um korrekte Passungsverhältnisse und eine zuverlässige Nachschmierung sicherzustellen.
SKF logo