Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Wartung und Nacharbeit

Die Stützrollen in Achsmitte werden einer höheren Belastung ausgesetzt als die Stützrollen, die an den Enden montiert sind. Da die mittleren einem größeren Verschleiß unterliegen, sollten diese regelmäßig ausgetauscht werden.
Bauartbedingt sind die äußeren Achsen in den Vielwalzen-Kaltwalzgerüsten gegenüber den inneren Achsen deutlich höher belastet. Auch dies führt zu einem höheren Verschleiß der Stützrollen auf den äußeren Achsen. Deshalb sollte ein regelmäßiger Tausch von Stützrollen einer höher belasteten Achse auf eine niedriger belastete Achse erfolgen. Diese Strategie zahlt sich allein schon durch eine wesentlich längere Gebrauchsdauer aller Stützrollen aus.
Da für die Innenringe Punktlast gegeben ist, empfiehlt es sich außerdem, die Ringe nach jeder Inspektion der Stützrollen ein Stück gegenüber der Achse zu verdrehen, damit die Lastzone in einen anderen Bereich der Laufbahn fällt. Dabei können die Markierungspfeile auf den Stirnseiten als Orientierungshilfe dienen.
Unvermeidliche Betriebsstörungen (z. B. Bandrisse), das Überwalzen von Fremdkörpern oder ungleichmäßiger Verschleiß führen dazu, dass im Laufe der Zeit auf den Mantelflächen der Stützrollen Beschädigungen wie Eindrückungen, Abflachungen oder Kaltverfestigungen auftreten. Damit die Stützrollen nicht vorzeitig ausfallen, müssen die Mantelflächen nachgeschliffen werden. Hierfür steht unser Reparatur-Service zur Verfügung. Auf Anfrage erhalten Sie jedoch von uns auch Hinweise, wie bei der Nacharbeit vorzugehen ist.
Im Anschluss an die Nacharbeit müssen die Außenringe gereinigt, neu vermessen, markiert und mit den zugehörigen Rollensätzen und Innenringen zu kompletten Stützrollen zusammengestellt werden. Eine Neusortierung in Querschnittshöhengruppen ist ebenfalls erforderlich.
Die Intervalle für das Tauschen der Stützrollen, Weiterdrehen der Innenringe sowie das Nachschleifen der Außenring-Mantelflächen hängen von den jeweiligen Betriebsbedingungen ab und müssen während der Inbetriebnahmephase des Walzgerüstes ermittelt werden. Anhaltswerte für die Intervallzeiten sind in der Tabelle enthalten.
SKF logo