Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Lagerreihen und Ausführungsvarianten

Das SKF Sortiment an Rillenkugellagern für hohe Temperaturen bietet Lösungen für verschiedene Kombinationen von Betriebstemperaturen und Drehzahlen. Alle Ausführungen sind auf Lebensdauer geschmiert, mit Ausnahme der offenen Lager VA201, bei denen ein Nachschmieren erforderlich ist.

Tabelle 1 listet die Art der Schmierung, maximale Betriebstemperatur, Grenzdrehzahlen, Instandhaltungsanforderungen und alle anderen Haupteigenschaften der Ausführungen innerhalb der Reihe.

Abgedichtete Lager

Hochtemperatur-Rillenkugellager können mit integrierten Deckscheiben, externen Deckscheiben oder einer Kombination aus beiden vor Verunreinigungen geschützt werden.
Für Hochtemperaturlager empfehlen sich in erster Linie Metalldeckscheiben, wenn eine Abdichtung mit geringer Komplexität gefordert ist. Die Deckscheiben verhindern den Zutritt von festen Verunreinigungen in das Lagerinnere. Sie sind berührungsfrei, erzeugen praktisch keine Reibung und verschleißen nicht. Aufgrund ihres Materials und ihrer Bauform eignen sie sich besonders gut für hohe Temperaturen.
Hochtemperatur-Rillenkugellager mit Nachsetzzeichen 2Z sind mit integrierten Deckscheiben versehen; die Ausführung VA201 ist allerdings auch als offenes Lager erhältlich (Bild 1). Bei den Lagern der Ausführung 2Z/VA201 ermöglichen die Deckscheiben außerdem, dass die Lager mit der doppelten Menge des Polyglykol/Graphit-Gemischs befüllt werden können wie die offenen Lager der Ausführung VA201.
In vielen Fällen schützen die integrierten Deckscheiben ausreichend vor Verunreinigungen. Es kann jedoch auch vorkommen, dass die integrierten Deckscheiben nicht ausreichen, sodass externe Deckscheiben in Betracht zu ziehen sind – entweder Nilos-Ringe (Bild 2), SKF Dichtscheiben (Bild 3) oder kundenspezifische Dichtungen.

Weiterführende Informationen über Dichtungslösungen enthalten die Abschnitte Dichtungslösungen und Dichtungen.

HINWEIS

Da Hochtemperatur-Rillenkugellager eine große radiale Lagerluft aufweisen, ist der Konstruktion der Dichtungsanordnung besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Kundenspezifische Dichtungen

Falls keine der o. g. Dichtungsoptionen geeignet sein sollte, liefert SKF auch kundenspezifische Dichtungen für Betriebstemperaturen bis 250 °C. Diese Dichtungen sind in der Regel aus dem thermoplastischen Kunststoff PTFE (Polytetrafluorethylen) gefertigt.

ACHTUNG

Der zur Beschichtung der Lagerbohrung eingesetzte PTFE-Werkstoff gibt bei Temperaturen über 300 °C gesundheitsschädliche Gase und Dämpfe ab. Auch nach dem Abkühlen ist der Umgang mit diesen Lagern gefährlich.

Aus diesem Grund sollten die Sicherheitshinweise bezüglich des richtigen Umgangs mit diesem Werkstoff im Abschnitt Werkstoffe für Wälzlager beachtet werden.

Um Dichtungssysteme mit kundenspezifischen Dichtungen weiter zu optimieren, empfiehlt sich die Verwendung einer Reparaturhülse, z. B. der SKF Speedi-Sleeve. Dadurch verbessert sich der Zustand der Gegenlauffläche der Dichtung, ohne dass nachbearbeitet werden muss. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage von SKF.
SKF logo