Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Dichtungssysteme

Zum Schutz der Lager gegen Schmierstoffaustritt bzw. den Zuritt von Verunreinigungen gehören zum SKF Lieferprogramm auch Lager mit integrierten
  • Deckscheiben (Bild 1)
  • berührungsfreie Dichtungen (Bild 2)
  • reibungsarmen Dichtungen (Bild 3)
  • Berührungsdichtungen (Bild 4)
Abgedichtete Lager ermöglichen in vielen Fällen sehr wirtschaftliche und platzsparende Lösungen. Sie stehen zur Verfügung als:
  • Rillenkugellager
  • Schrägkugellager
  • Pendelkugellager
  • Zylinderrollenlager
  • Nadellager
  • Pendelrollenlager
  • CARB Toroidalrollenlager
  • Lauf- und Kurvenrollen
  • Y-Lager (Spannringlager)
Beidseitig abgedichtete Lager sind auf Lebensdauer geschmiert. Sie sollten vor dem Einbau nicht gewaschen werden und können in viele Fällen nicht nachgeschmiert werden. Sie sind stets mit einem geeigneten Fett entsprechender Menge befüllt.
SKF logo