Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

Kooperationen

Partnerschaft mit Zukunftspotential

SKF Spindelservice und Baumüller Reparaturwerk bündeln Instandhaltungskompetenz
SKF Spindelservice und das Baumüller Reparaturwerk haben sich seit 2011 zu einem Instandhaltungsteam im Bereich Spindelservice zusammengeschlossen. SKF bietet in Kooperation mit dem Baumüller Reparaturwerk Dienstleistungen für komplette Werkzeugmaschinen an. Darüberhinaus ist ein Ausbau der Zusammenarbeit in weiteren Bereichen geplant.

Verschleiß bei Werkzeugmaschinenspindeln kann zu einer schlechten Produktionsqualität oder sogar zum Maschinenstillstand führen. Nur mit der Instandsetzung von Spindeln ist es aber nicht getan: „Um die volle Leistungsfähigkeit zu erreichen, muss auch die Maschine in einem hervorragenden Zustand und optimal auf die rekonditionierte Spindel abgestimmt sein. Mit dem Baumüller Reparaturwerk und SKF Spindelservice schließen sich deshalb zwei in der Instandhaltung führende Unternehmen zusammen und bündeln ihre jeweiligen Kernkompetenzen zu einem umfassenden Leistungsspektrum. So helfen wir den Kunden zu optimaler Fertigungsqualität“, erklärt Wolfgang Aust, Leiter des SKF Spindelservice Center in Schweinfurt.

Die Kooperation beider Unternehmen kam schnell zustande, weil die Partner auf dieselbe Philosophie setzen: Sie bieten nicht nur einfache Reparaturen an, sondern legen Wert auf die Analyse möglicher Ausfallursachen, um gegebenenfalls Optimierungen durchzuführen und somit wiederkehrende Störungen zu vermeiden.

Auch Ralf Dietrich, Geschäftsführer des Baumüller Reparaturwerks, ist von der Partnerschaft überzeugt: "Indem wir die Kompetenz des SKF Spindelservice in unser Leistungsportfolio integrieren, können wir Werkzeugmaschinen künftig umfassend instandhalten. Von der Wartung der Elektromotoren, der Antriebselektronik und der Steuerung bis hin zur Spindeloptimierung bieten wir Service aus einer Hand. Zusammen verfolgen wir vor allem ein Ziel: Eine höhere Maschinenverfügbarkeit bei unseren Kunden."
SKF logo