Cookies auf der SKF Webseite

Mithilfe von Cookies stellen wir sicher, dass Sie unsere Webseiten und -anwendungen optimal nutzen können. Wenn Sie ohne Änderung Ihrer Browser-Einstellungen fortfahren, gehen wir davon aus, dass Sie der Nutzung von Cookies zustimmen. Natürlich können Sie Ihre Browser-Einstellungen bezüglich Cookies jederzeit ändern.

cookie_information_popup_text_2[49]

Spindelhotel

Da liegen sie garantiert richtig: Das Spindelhotel

Spindeln sind sensibel und müssen, auch wenn sie nicht in Betrieb sind, regelmäßig überprüft werden. Doch nicht in jedem Unternehmen sind die Möglichkeiten vorhanden, Spindeln sachgerecht einzulagern und betriebsbereit zu halten.

 

Deshalb bietet SKF das sogenannte „Spindelhotel“ an. Dort werden reparierte und optimierte Spindeln in solider Transportverpackung aufbewahrt und regelmäßig auf ihre Funktionen überprüft. Die richtigen Bedingungen dafür kennen unsere Experten, und Sie können sich darauf verlassen, dass sich Ihre Spindeln stets in einem optimalen und betriebsbereiten Zustand befinden. Bei Bedarf wird die gewünschte Menge an rekonditionierten Werkzeugmaschinenspindeln innerhalb kürzester Zeit durch das hervorragende Logistiksystem von SKF ausgeliefert – so ist eine stetige Betriebsbereitschaft gesichert.

 

Und das Beste daran: das Spindelhotel tut nicht nur Ihrer Spindel gut, sondern verlängert auch die Gewährleistungsfrist. Denn diese beginnt erst mit dem Tag der Auslieferung.
 

Zu den Leistungen des SKF Spindelservice gehören:

SKF logo