Cookies på SKF's websted

SKF bruger cookies på vores websteder til at tilpasse de viste oplysninger, så de er så tæt som muligt på vores besøgendes præferencer, f.eks. valg af land og sprog. Vil du acceptere SKF's cookies?

cookie_information_popup_text_2[122]

SKF lancerede et nyt sortiment af SKF Nautilus-lejer på EWEA 2012

SKF var en af udstillerne og talerne på den årlige EWEA-konference, der fandt sted i København den 16.-19. april. I år benyttede SKF lejligheden til at lancere et udvidet sortiment af SKF Nautilus-lejer på messen. Konferencen med den tilhørende messe er det store mødested i Europa for vindmølleindustrien.

European Wind Energy Association (EWEA) 2012
European Wind Energy Association (EWEA) 2012
SKF Nautilus-lejer giver designere frihed til at udvikle mange forskellige vindmøller og gør det muligt at skræddersy deres løsning til kunden. Med større kundetilpasning kan serviceintervallerne forlænges og driftssikkerheden forbedres, hvilket er noget, markedet efterspørger.

Kunder og journalister var inviteret til at deltage i lanceringen på SKF's stand. Mange var samlet for at se og høre med, da Kent Viitanen, direktør for SI Renewable Energy, afslørede SKF Nautilus-modellen og talte om markedsbehovene og fordelene ved det nye produkt. Andreas Urban, forretningsudviklingsingeniør og projektleder for det udvidede sortiment, fortalte om de nye funktioner ved SKF Nautilus og om, hvordan den nye løsning er blevet udviklet i tæt samarbejde med kunder.

Faktisk er visse kunder allerede begyndt at tage de nye SKF Nautilus-lejer i brug.
"Reaktionen har været utrolig positiv", siger Kent Viitanen. Markedet kræver større og mere krævende vindmøller, og det nye SKF Nautilus-leje opfylder disse krav."

SKF har en stor produkt- og serviceportefølje inden for vindmølleindustrien og kan tilbyde produkter og serviceydelser, der dækker hele levetiden.
"Behovet for energi vil fortsætte med at vokse. Jeg tror på, at markedet for vindenergi har en lys fremtid, fordi vind er den mest konkurrencedygtige vedvarende energikilde i dag," siger Kent Viitanen.
SKF logo