Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

INSOCOAT

Evite fallos de rodamientos relacionados con la descarga disruptiva en motores eléctricos y generadores

Muchos fallos de los rodamientos de motores eléctricos y generadores están causados por la descarga disruptiva, que consiste en el paso de corriente eléctrica a través de las zonas de contacto del rodamiento, como el soporte, el aro exterior, los elementos rodantes, el aro interior y el eje.

Aunque no siempre sea fácil de detectar, el daño provocado por la descarga disruptiva puede ser importante. Las bolas erosionadas o dañadas, la fundición localizada de los caminos de rodadura y la destrucción de la grasa pueden dar lugar a vibración y ruido, lo cual genera a su vez una reducción de la vida del rodamiento, paradas no planificadas y costosas interrupciones de la producción. Los rodamientos INSOCOAT presentan un recubrimiento especial del aro interior y el aro exterior que evita los daños por descargas disruptivas.

La tecnología de recubrimiento ofrece una excelente protección

Los rodamientos INSOCOAT son rodamientos aislados que pueden reemplazar los rodamientos no aislados ya instalados. Mediante el uso de la tecnología de pulverización por plasma, el exterior de la superficie de contacto se recubre con una fina capa de óxido de aluminio. Este fino recubrimiento extremadamente consistente y de espesor uniforme recibe un tratamiento para hacerse prácticamente impermeable. Con sólo 100 micras de espesor, la capa de aislamiento de mayor espesor en los rodamientos INSOCOAT puede soportar 1.000 voltios. 

Los rodamientos INSOCOAT son resistentes y se pueden manejar igual que los rodamientos normales no aislados. Además, son lo bastante impermeables para mantener su resistencia eléctrica en condiciones de humedad y proteger de la corrosión el acero situado debajo. El aislamiento tolera el calor y no resulta dañado por los lubricantes. 
SKF logo