Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Soportes de muñones SKF

Una nueva generación de protectores para los muñones

En los molinos de triturado y cemento, la exposición al calor, el frío y la lluvia y a las partículas en suspensión puede provocar fallos importantes en los rodamientos de muñones. Con el fin de evitar estos problemas, se emplean grandes cantidades de grasa para limpiar la contaminación del soporte del muñón.

La nueva generación de soportes de muñones SKF, diseñados para funcionamiento fiable en estos entornos severos, incorpora resistentes obturaciones de anillo en V dobles que retienen los lubricantes y evitan el paso de contaminantes. Los soportes ofrecen un excelente sistema de retención de la grasa, incluso bajo condiciones de limpieza de agua a alta presión. Las obturaciones son fáciles de reemplazar.

Los soportes de muñones SKF ayudan a:

  • Prolongar la vida útil del rodamiento del muñón
  • Reducir costos de mantenimiento
  • Reducir el consumo de grasa
  • Reducir el impacto ambiental
SKF logo