Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

¿Acepta las cookies de SKF?

Rodamientos INSOCOAT®

Las corrientes eléctricas parásitas pueden provocar fallos en el generador

A menudo, corrientes parásitas pasan a través de los rodamientos a los generadores (especialmente en los de velocidad variable). El daño causado puede ser grave, provocando en último término el fallo prematuro de los rodamientos y la avería del generador.

Aumento del tiempo productivo y la protección de los rodamientos gracias a SKF

Los rodamientos INSOCOAT® de SKF pueden ayudar a prevenir los efectos de corrientes eléctricas dañinas. Al fusionar, en una única solución, las propiedades del rodamiento y el aislamiento eléctrico, los rodamientos INSOCOAT ® ofrecen mayor rentabilidad que otros métodos de aislamiento.
Mediante un proceso único, se aplica una capa de óxido de aluminio a las superficies externas de los aros interiores y exteriores del rodamiento, lo que proporciona un aislamiento que es prácticamente insensible al calor, la humedad y los productos químicos. El rendimiento del rodamiento y su exactitud de giro son iguales a los de los rodamientos estándar no aislados, y no es necesario tomar precauciones adicionales durante el montaje.
Entre las ventajas de los rodamientos INSOCOAT ® destacan las siguientes:
  • Se eliminan casi por completo los fallos prematuros de los rodamientos producidos por corrientes eléctricas
  • Aumento del tiempo productivo de la turbina
  • Menores costes de mantenimiento
  • Disponibilidad global con entregas rápidas y seguras
SKF logo