Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rodillos de prensa aspirantes

Admiten la desalineación y dilatación del eje, y permiten conseguir una gran precisión de giro

Como la mayoría de las aplicaciones en una máquina papelera, los rodillos de prensa aspirantes están sometidos a desalineaciones y dilataciones axiales del eje, y los rodamientos son los que lo deben soportar.

Además, los rodamientos de los rodillos de prensa aspirantes funcionan a velocidades relativamente altas. Es esencial que el espacio entre el cilindro y el rodillo de prensa sea constante con el fin de contribuir a garantizar la precisión entre los rodillos de prensa y conseguir papel de buena calidad.

En los rodamientos grandes que funcionan a altas velocidades, es importante lograr una gran precisión de giro. Las vibraciones de los rodamientos inferiores podrían producir un papel de grosor irregular y un mayor desgaste en el fieltro. Esto aumentaría los costos de mantenimiento.

La presencia de vacío también afecta a la estabilidad del lubricante en el rodamiento ‘interior’, lo que provoca, con frecuencia, el fallo prematuro del rodamiento. El Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF puede ayudarlo con soluciones para este frecuente problema.
SKF puede ayudarlo
Las soluciones SKF de rodillos de prensa aspirantes pueden aumentar el rendimiento y la vida útil del rodamiento, minimizar los costos de mantenimiento y simplificar el montaje.

SKF solutions for suction press rolls

SKF logo