Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Servicio de reacondicionamiento de engranajes intermedios

Aumento de la velocidad y el tiempo productivo de la maquinaria

Las máquinas papeleras antiguas suelen incorporan engranajes intermedios que a menudo sufren fallos al acelerar la velocidad de la máquina.

Los ajustes del soporte flojos, en combinación con la vibración, pueden hacer que el rodamiento gire dentro del soporte. Esto a menudo causa desgaste, un juego mayor entre el rodamiento y el soporte y, en último término, desgaste y fugas en los dientes del engranaje. Las implicaciones en términos de paradas y costes de mantenimiento y piezas pueden ser importantes.

Solución rentable

El rediseño y reconstrucción de la disposición de engranajes es una solución rentable para lograr ventajas sustanciosas como:
  • Una velocidad más alta y reducción de las paradas no planificadas
  • Mantenimiento simplificado
  • Reducción de los costes de mantenimiento e intervalos de servicio más prolongados
SKF logo