Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Operaciones propias de SKF

Las operaciones propias de SKF, como fabricación, almacenaje, ventas, I+D, etc. generan emisiones de carbono de dos formas distintas:

Emisiones directas procedentes de los procesos de combustión en las calderas para la calefacción de edificios, los hornos de tratamiento térmico o los vehículos de la empresa. (Alcance 1)

• Emisiones indirectas procedentes de la generación eléctrica y la calefacción urbana necesarias para hacer funcionar las máquinas de producción de SKF, iluminar nuestras fábricas y oficinas, cargar la batería de las carretillas elevadoras de nuestros almacenes, crear un clima interior adecuado en nuestros edificios, encender nuestros ordenadores, etc. (Alcance 2)

Objetivo

• Reducir el consumo energético total anual del Grupo SKF en un 5% respecto al nivel de 2006 de aquí a 2016.

• Reducir el consumo energético por volumen de producción en un 5% interanual durante el periodo 2012-2016.

Con el fin de permitir la comparabilidad, éste es un objetivo anual para el cual el año de base es siempre el año anterior. El motivo de ello es que la medida del volumen de producción utilizada es una medida financiera actualizada anualmente y cuya reformulación histórica se realiza sólo para los 2 años anteriores. Por tanto, 2012 se comparará con 2011, 2013 se comparará con 2012, etc.

Objetivos de cambio climático a lo largo de toda la cadena de valor

SKF logo