Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Cartera SKF BeyondZero

Intentar minimizar la huella medioambiental está bien. Seguir la estrategia BeyondZero es mejor.

La cartera SKF BeyondZero ha sido creada desde el punto de vista del cliente. Incluye productos y soluciones de SKF que aportan importantes beneficios medioambientales a nuestros clientes en alguna de las siguientes áreas:
  • Ayudar a preservar el equilibrio en la atmósfera.
  • Promover un uso eficiente y responsable de los recursos de la tierra.
  • Evitar los vertidos en el agua.


A continuación, se presentan algunos de los productos y servicios que forman la cartera BeyondZero:

Inclusiones por industria

Industria aeroespacial

Agricultura y construcción

Vehículos y camiones ligeros


Generadores y motores eléctricos

Maquinaria hidráulica

Alimentos y bebidas
Máquinas herramienta 
Atención médica y sanitaria 
Industria metalúrgica

Celulosa y papel 
Ferrocarriles
Servicios 
Camiones, remolques y autobuses 
Vehículos de dos y tres ruedas 
  • Criterios de inclusión
    Solutions within the SKF BeyondZero portfolio must provide significant environmental benefits without serious environmental trade-offs, from a life cycle perspective. They need to address one or more defined environmental challenges, such as, climate change, natural resource use and the avoidance of various types of environmental contamination.

    This can be done in one of two ways:
    • The product or solution can be “Designed for environment”; it provides environmental benefits in its own right through some inherent characteristics (such as low friction or low weight),
    • or it can be “Applied for environment”; the product or solution helps to improve the environmental performance of the system (customer application) in which it is applied.

    SKFs complete business within the renewable energy industry as well as SKF’s emerging business in the full electric vehicle industry are included in the SKF BeyondZero portfolio under the “Applied for environment” category. These industries are included because it is widely acknowledged that they are technologically critical to reducing fossil fuel use and therefore addressing climate change.

    The benefits are derived from a comparison of the environmental performance of SKFs solution to that of a defined baseline.
  • Gobierno
  • Metodología
SKF logo