Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Consideraciones de diseño

Se utiliza como un rodamiento axial

A menudo, los rodamientos de bolas con cuatro puntos de contacto se utilizan como rodamientos totalmente axiales, junto con un rodamiento radial. Cuando se lo utiliza de esta manera, el rodamiento de bolas con cuatro puntos de contacto debe montarse con un juego radial en el soporte (fig. 1).

  • en combinación con un rodamiento de rodillos cilíndricos:
    • el juego radial interno del rodamiento de rodillos cilíndricos debe ser más pequeño que el juego radial interno teórico del rodamiento de bolas con cuatro puntos de contacto luego de que se hayan montado los dos rodamientos
    • el juego radial teórico puede calcularse calcular a partir de:
      Cr = 0,7 Ca
      donde
      Cr juego radial interno teórico
      Cajuego axial interno (tabla 1)
    • el aro exterior del rodamiento de bolas con cuatro puntos de contacto debe poder soportar dilataciones térmicas
      Por lo tanto, no debe sujetarse de manera axial, sino que se debe mantener un pequeño intersticio entre el aro exterior y la pestaña de cubierta.
    • deben usarse rodamientos con ranuras de fijación (fig. 1) para evitar que el aro exterior gire
      Si no se puede evitar la fijación del aro exterior, se deberá centrarlo con cuidado durante el montaje.
Relación de carga

Para una funcionalidad correcta, las bolas deben hacer contacto solamente con uno de los caminos de rodadura del aro interior y con el lado opuesto del camino de rodadura del aro exterior. Este es el caso cuando la relación de carga es la siguiente:

  • Fa/Fr ≥ 1,27 para los rodamientos de las series QJ 2, QJ 3 y QJ 10
  • Fa/Fr ≥ 1,78 para los rodamientos de la serie QJ 12

Una relación de carga que sea menor que la recomendada puede reducir la vida útil del rodamiento.

SKF logo