Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Clase de rendimiento

Rodamientos SKF Explorer

En respuesta a los requisitos de rendimiento cada vez más exigentes de la maquinaria moderna, SKF ha desarrollado la clase de rendimiento SKF Explorer para los rodamientos de rodillos.
Los rodamientos de bolas de contacto angular SKF Explorer han logrado esta importante mejora de su rendimiento gracias a la optimización de su geometría interna y el acabado de todas sus superficies de contacto, al rediseño de su jaula, a la combinación de un tipo de acero extremadamente limpio y homogéneo con un tratamiento térmico exclusivo, y a la mejora de la calidad y consistencia de las bolas.
Estas mejoras proporcionan los siguientes beneficios:
  • mayor capacidad de carga dinámica;
  • menor sensibilidad a las cargas axiales pesadas;
  • mejor resistencia al desgaste;
  • reducción de los niveles de ruido y vibración;
  • menos calor por fricción;
  • vida útil del rodamiento significativamente mayor.
Estos rodamientos reducen el impacto ambiental, ya que permiten una reducción de las dimensiones y menos consumo de lubricantes y energía. Es igualmente importante la característica de los rodamientos SKF Explorer que permite reducir la necesidad de mantenimiento y contribuye a aumentar la productividad.
Los rodamientos SKF Explorer se muestran con un asterisco en la tabla de productos. Los rodamientos tienen la misma designación de los rodamientos estándares. No obstante, cada rodamiento al igual que su caja están marcados con el nombre “SKF Explorer”.
SKF logo