Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Ajustes para ejes huecos

Si los rodamientos han de ser montados con un ajuste de interferencia sobre un eje hueco, suele ser necesario utilizar un apriete mayor que el que se utilizaría para un eje macizo, con el fin de obtener la misma presión entre el aro interior y el asiento del eje.
Las siguientes relaciones de los diámetros son importantes a la hora de decidir el ajuste que se va a utilizar

ci = di/d y ce = d/de
El ajuste sobre ejes huecos no se ve afectado de un modo apreciable hasta que la relación de los diámetros del eje hueco ci ≥ 0,5. Si no se conoce el diámetro exterior medio del aro interior, se puede calcular la relación de diámetros ce con suficiente precisión utilizando la ecuación

ce = d/[k (D – d) + d]

donde

cirelación de diámetros del eje huecocrelación de diámetros del aro interior del rodamientod=diámetro exterior del eje hueco,
diámetro del agujero del rodamiento, mm di=diámetro interior del eje hueco, mmd=Ddiámetro exterior del rodamiento, mmk=un factor que depende del tipo de rodamiento
para los rodamientos de bolas a rótula de las series 22 y 23, k = 0,25
para los rodamientos de rodillos cilíndricos, k = 0,25
para todos los demás rodamientos, k = 0,3
=e=
ediámetro exterior medio del aro interior, mm=
Para determinar el ajuste de interferencia necesario para un rodamiento montado sobre un eje hueco, se usa el apriete probable medio entre el asiento del eje y el agujero del rodamiento, que se calcula de las tolerancias recomendadas para un eje macizo del mismo diámetro. Sin tener en cuenta la deformación plástica (alisamiento) de las superficies de ajuste producida durante el montaje, el apriete efectivo se puede considerar igual al apriete probable medio.
La interferencia ΔH necesaria para un eje hueco de acero podrá determinarse en función de la interferencia conocida ΔV para el eje macizo que puede encontrarse en el diagrama 1. ΔV equivale al valor medio entre el valor inferior y superior del apriete probable para el eje macizo. La tolerancia para el eje hueco se selecciona de modo que el apriete probable medio se aproxime lo máximo posible a la interferencia ΔH obtenida del diagrama 2.

Ejemplo

Un rodamiento rígido de bolas A 6208 con d = 40 mm y D = 80 mm va a ser montado sobre un eje hueco con una relación de diámetros ci = 0,8. ¿Cuál será la interferencia requerida y cuáles serán los límites del eje?

Si el rodamiento se fuese a montar sobre un eje macizo de acero y fuese a ser sometido a cargas normales, se recomendaría una tolerancia de k5, consulte la tabla. Para un diámetro del eje de 40 mm, el apriete medio probable sería ΔV = (22 + 5)/2 = 13,5 μm.

Para ci = 0,8 y ce = 40/[0,3(80 - 40) + 40] = 0,77 de modo que, según el diagrama 3, ΔHV = 1,7.
Por tanto, el apriete requerido para el eje hueco sería ΔH = 1,7 × 13,5 = 23 μm. Consecuentemente, se selecciona la tolerancia m6 para el eje hueco que es la que da un apriete probable medio de ese valor.
SKF logo