Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Ajustes recomendados

Las tolerancias para el agujero y para el diámetro exterior de los rodamientos están normalizadas internacionalmente, ver sección Tolerancias.
Para conseguir un ajuste de apriete o un ajuste flojo para los rodamientos con un agujero y un diámetro exterior cilíndrico, hay que seleccionar las tolerancias adecuadas para los asientos en el eje y en el alojamiento del sistema de tolerancias ISO. Para las aplicaciones de rodamientos sólo se utiliza un número limitado de grados de tolerancias ISO. Los grados más utilizados con relación a la tolerancia del agujero y del diámetro exterior de los rodamientos se muestran en la fig 1.
Los rodamientos con un agujero cónico se pueden montar directamente sobre el asiento de un eje cónico, o bien sobre un manguito de fijación o de desmontaje, con un cono externo, en un eje cilíndrico. En estos casos, el ajuste del aro interior del rodamiento no está determinado, como en el caso de los rodamientos con agujero cilíndrico, por la tolerancia seleccionada para el eje, sino por el calado axial del rodamiento sobre su asiento cónico o sobre el manguito. Se deben observar unas precauciones especiales con relación a la reducción del juego interno, ver el texto de las secciones Rodamientos de bolas a rótula, Rodamientos de rodillos a rótula y Rodamientos CARB®.
Si los rodamientos van a montarse utilizando manguitos de fijación o de desmontaje, se podrán usar mayores tolerancias de diámetro para el asiento del manguito, aunque se deberán reducir las tolerancias para la cilindridad, ver la sección "Precisión dimensional, de forma y giro de asientos y resaltes para rodamientos".

Tablas con ajustes recomendados

Encontrará los ajustes recomendados para rodamientos en ejes macizos de acero en:
  • Rodamientos radiales con agujero cilíndrico (excepto rodamientos de alta precisión) (tabla)
  • Rodamientos radiales con mayor precisión (tabla)
  • Rodamientos axiales (excepto rodamientos de alta precisión) (tabla)
  • Rodamientos axiales con mayor precisión (tabla)
Los ajustes recomendados para los rodamientos en soportes de fundición y de acero se encuentran en:
  • Rodamientos radiales (excepto rodamientos de alta precisión) en alojamientos enterizos (tabla)
  • Rodamientos radiales (excepto rodamientos de alta precisión) en soportes partidos o enterizos (tabla)
  • Rodamientos radiales con mayor precisión (tabla)
  • Rodamientos axiales (excepto rodamientos de alta precisión) (tabla)
  • Rodamientos axiales con mayor precisión (tabla)
Estas recomendaciones para los rodamientos modernos se basan en las directrices generales de selección descritas anteriormente, desarrollos en el diseño de rodamientos y muchos años de experiencia para una gama muy amplia de aplicaciones y disposiciones de rodamientos. Los rodamientos modernos pueden soportar cargas considerablemente mayores que los rodamientos anteriores convencionales, y las recomendaciones reflejan estas condiciones más exigentes. Las tablas de las recomendaciones para las tolerancias del soporte ofrecen a su vez información sobre si el aro exterior puede ser desplazado axialmente en su alojamiento. Utilizando esta información es posible comprobar si la tolerancia elegida es la adecuada para los rodamientos no desarmables que se van a utilizar como rodamientos libres y que no pueden soportar el desplazamiento axial en el propio rodamiento.

Nota

Para aplicaciones con rodamientos de acero inoxidable, son aplicables las tolerancias recomendadas de las tablas T1, , , y, aunque se deberán tener en cuenta las restricciones indicadas en los pies de página 2) y 3) de la Tabla T1. El pie de página 1) de la tabla T1 no es válido para los rodamientos de acero inoxidable. Si se requieren mayores ajustes que los recomendados en la tabla T1, contacte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF. También puede ser necesario considerar el juego inicial del rodamiento, por ejemplo, al utilizar ejes de acero inoxidable a altas temperaturas.
SKF logo