Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rugosidad de la superficie de los asientos de los rodamientos

La rugosidad superficial de los asientos de los rodamientos no tiene el mismo grado de influencia en el rendimiento del rodamiento que la precisión dimensional, de forma y la exactitud de giro. No obstante, el ajuste de interferencia deseado se obtendrá de forma mucho más precisa cuanto más lisas sean las superficies en contacto. Para disposiciones de rodamientos menos críticas se permite una rugosidad superficial relativamente amplia.
Para disposiciones de rodamientos que requieren un alto grado de exactitud, se ofrecen valores orientativos de la rugosidad superficial media Ra en la tabla para distintas precisiones dimensionales de los asientos de los rodamientos. Estas recomendaciones son aplicables a los asientos rectificados, que son los adoptados normalmente para los asientos del eje.
SKF logo