Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Disposiciones de obturaciones

Cualquiera que sea la disposición de rodamientos, ésta consiste no sólo en los rodamientos, sino que también incluye otros componentes adyacentes. Aparta de ejes y soportes, entre estos componentes adyacentes se incluyen las obturaciones, cuyo rendimiento es vital para la limpieza del lubricante y la vida útil de la disposición de rodamientos en general. Para el diseñador de una disposición, esto implica que la disposición de rodamientos y obturaciones debe considerarse como un sistema integrado, y debe ser tratado como tal.
En lo que a obturaciones para rodamientos se refiere, hay que distinguir entre obturaciones integradas en el rodamiento y las que se colocan en su exterior sin formar parte del mismo. Los rodamientos obturados se usan generalmente donde no se puede contar con una obturación externa eficaz, debido a que el espacio es inadecuado o por motivos económicos.
SKF logo