Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Tipos de obturaciones

La finalidad de la obturación es evitar la entrada de contaminantes en el rodamiento. Las obturaciones externas deben poder evitar que los contaminantes sólidos pasen entre una superficie estacionaria y una superficie giratoria, p. ej., un soporte y un eje. Las obturaciones integrales de rodamientos deben poder mantener los contaminantes alejados de la cavidad del rodamiento, y el lubricante dentro de la misma.
Para ser eficaz, la obturación debe tener una capacidad de deformación suficiente con el fin de poder compensar las irregularidades de la superficie, pero también debe ser suficientemente fuerte para soportar las presiones causadas durante el funcionamiento. Los materiales de los que está hecha la obturación también deben poder soportar un amplio margen de temperaturas de funcionamiento, y tener una resistencia química adecuada.
Existen distintos tipos de obturaciones: por ejemplo, la normativa DIN 3750 distingue los siguientes tipos básicos
  • obturaciones rozantes con superficies estacionarias
  • obturaciones rozantes con superficies de deslizamiento
  • obturaciones no rozantes
  • fuelles y membranas.
Las obturaciones rozantes con superficies estacionarias se conocen como obturaciones estáticas, y su eficacia depende de la deformación radial o axial de su sección transversal una vez montadas. Algunos ejemplos típicos de obturaciones estáticas son las juntas (fig. 1) y los anillos tóricos (fig. 2).
Las obturaciones rozantes con superficies de deslizamiento se denominan obturaciones dinámicas, y se usan para obturar los conductos entre los componentes de una máquina que se mueven entre sí, ya sea en dirección lineal o circunferencial. Estas obturaciones dinámicas deben retener el lubricante, impedir la entrada de contaminantes, separar los diferentes medios y soportar las diferencias de presión. Existen varios tipos de obturaciones dinámicas, incluyendo anillos de empaquetadura y de pistón, que se utilizan para movimientos lineales u oscilantes. Sin embargo, la obturación más común es la obturación radial de eje (fig. 3), que se usa en una gran variedad de aplicaciones en todos los sectores de la industria.
Las obturaciones radiales de eje no rozantes funcionan gracias al efecto de obturación de un intersticio estrecho y relativamente largo que puede tener una posición axial, radial o combinada. Las obturaciones no rozantes, que van desde obturaciones de tipo intersticio sencillas hasta laberínticas en múltiples etapas (fig. 3), no tienen prácticamente ningún rozamiento ni desgaste.
Los fuelles y las membranas se usan para obturar componentes con un movimiento limitado entre sí.
Los fuelles y las membranas se usan para obturar componentes con un movimiento limitado entre sí.
Debido a la importancia de las obturaciones radiales dinámicas para la eficaz obturación de las disposiciones de rodamientos, la siguiente información trata casi exclusivamente acerca de las obturaciones radiales, sus diversos diseños y sus ejecuciones.
SKF logo