Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de designaciones básicas del rodamiento

Las designaciones de la mayoría de los rodamientos SKF se basan en un sistema de designaciones. La designación completa de los rodamientos puede incluir una designación básica, con o sin una o más designaciones complementarias (diagrama 1). La designación completa siempre figura en el embalaje del rodamiento, mientras que la designacion incluida en el rodamiento puede estar incompleta o ser diferente de la que aparece en la designación del embalaje. La designación básica identifica los siguientes aspectos:
  • el tipo de rodamiento
  • el diseño básico
  • las dimensiones principales

Los prefijos y sufijos identifican los componentes o las variantes de los rodamientos con un diseño o con características diferentes, de algún modo, del diseño básico.

SKF logo