Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Jaulas

A excepción de los rodamientos completamente llenos, todos los rodamientos tienen una jaula. La cantidad de jaulas depende de la cantidad de juegos de rodillos o bolas dentro del rodamiento y del diseño de la jaula. Las principales funciones de una jaula son las siguientes:
  • Separar los elementos rodantes para reducir el momento de fricción y el calor por fricción en el rodamiento.
  • Mantener los elementos rodantes espaciados a la misma distancia para optimizar la distribución de la carga y permitir un funcionamiento silencioso y uniforme.
  • Guiar a los elementos rodantes en la zona no cargada, con el fin de mejorar las condiciones de rodadura y ayudar a evitar movimientos por deslizamiento que no son favorables.
  • Retener los elementos rodantes en el caso de rodamientos de diseño desarmables tras la retirada de uno de los aros del rodamiento durante su montaje o desmontaje.
Las jaulas están sometidas a tensiones mecánicas por las fuerzas de fricción, inercia y deformaciones. Tambien pueden degradarse al estar sometidas a los efectos quimicos de ciertos lubricantes, de sus aditivos o de los productos generados por el envejecimiento de los mismos, así como de la accion de disolventes organicos . Por ello, tanto el diseño como el material de la jaula afectan enormemente la adecuación de un rodamiento a una aplicación determinada. Por este motivo, SKF ha desarrollado una serie de jaulas fabricadas en distintos materiales, para distintos tipos de rodamientos y condiciones de funcionamiento.
Se ofrece información sobre jaulas estándares y posibles alternativas en las secciones relacionadas con cada tipo de producto. En caso de requerir un rodamiento con una jaula no estándar, consulte su disponibilidad antes de realizar el pedido.
Las jaulas se pueden clasificar según el proceso de fabricación y el grupo de materiales de la siguiente manera:
  • jaulas metálicas estampadas;
  • jaulas metálicas mecanizadas;
  • jaulas de polímero

Jaulas metálicas estampadas

Normalmente, las jaulas metálicas estampadas para rodamientos SKF están fabricadas con chapa de acero y, excepto ciertos casos, con chapa de latón. Según el tipo de rodamiento, se encuentran disponibles las siguientes jaulas metálicas estampadas:
  • una jaula estampada con lengüeta (fig. 1)
  • una jaula remachada (fig. 2)
  • una jaula de montaje de presión (fig. 3)
  • una jaula de tipo ventana (fig. 4)
Las jaulas metálicas estampadas son livianas. Ofrecen amplio espacio dentro del rodamiento para optimizar los efectos del lubricante.

Jaulas metálicas mecanizadas

Las jaulas metálicas mecanizadas para rodamientos SKF están fabricadas con latón, acero o en aleación ligera. Según el tipo de rodamiento, el diseño y el tamaño, se encuentran disponibles las siguientes jaulas metálicas mecanizadas:
  • una jaula remachada mecanizada de dos piezas (fig. 5)
  • una jaula metálica mecanizada de dos piezas con remaches integrales (fig. 6)
  • una jaula metálica mecanizada de tipo ventana de una sola pieza (fig. 7) y (fig. 8)
  • una jaula metálica mecanizada de espiga doble (abierta de doble hilera) (fig. 9)
Las jaulas metálicas mecanizadas que, generalmente, permiten altas velocidades, se suelen usar cuando fuerzas que no son de rotación se superponen en la jaula.

Jaulas de polímero

Las jaulas de polímero para rodamientos SKF están moldeadas por inyección. SKF también fabrica una jaula de resina fenólica reforzada, pero solo para rodamientos de superprecisión. Según el tipo de rodamiento, el diseño y el tamaño, se encuentran disponibles las siguientes jaulas de polímero:
  • una jaula de polímero de tipo ventana (fig. 10)
  • una jaula de polímero de montaje a presión (fig. 11)
Las jaulas de polímero se caracterizan por una favorable combinación de resistencia y elasticidad. Las óptimas propiedades del polímero ante el deslizamiento contra superficies de acero lubricadas y la suavidad de las superficies de la jaula en contacto con los elementos rodantes producen poca fricción, lo que reduce el calor friccional y el desgaste del rodamiento. La baja densidad del material causa que las fuerzas de inercia generadas por la jaula son mínimas. Las excelentes propiedades de funcionamiento de las jaulas de polímero bajo condiciones de lubricación deficiente permiten que el rodamiento funcione durante algún tiempo sin el riesgo de trancamiento ni otros daños secundarios.

Guiado de las jaulas

Generalmente, los elementos rodantes guían las jaulas metálicas estampadas.
Según el tipo y el diseño del rodamiento, las jaulas metálicas mecanizadas y las jaulas de polímero están centradas radialmente de la siguiente manera:
Las jaulas guiadas por los elementos rodantes permiten que el lubricante ingrese fácilmente en el rodamiento.
Las jaulas guiadas por el aro, que permiten un guiado más preciso, se suelen utilizar cuando las disposiciones de rodamientos deben soportar altas velocidades, aceleraciones rápidas y frecuentes o niveles de vibración elevados. Se deben tomar las medidas necesarias para suministrar una cantidad adecuada de lubricante a las superficies de guiado de la jaula. En el caso de velocidades más altas, SKF recomienda utilizar lubricación con aceite (→ Lubricación o secciones de productos correspondientes).

Materiales

Para obtener más información sobre los materiales utilizados en las jaulas, consulte Materiales de las jaulas.
SKF logo