Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Dimensiones de resaltes y radios de acuerdo

Las dimensiones de los componentes adyacentes al rodamiento (como los resaltes del eje y el soporte o los manguitos distanciadores) deben ser capaces de brindar suficiente apoyo para los aros del rodamiento. Sin embargo, las piezas giratorias del rodamiento y el componente adyacente fijo no deben quedar en contacto. En las tablas de los productos, se indican las dimensiones adecuadas para resaltes y radios de acuerdo.
La transición entre el asiento del rodamiento y el resalte del eje o el soporte puede ser un radio según las dimensiones ra y rb que se indican en las tablas de productos, o bien un rebaje (tabla 1). A medida que aumenta el radio de acuerdo, mejora la distribución de la tensión en el área del radio de acuerdo. Por lo tanto, los ejes con cargas pesadas, que suelen requerir un radio más grande, utilizan un casquillo distanciador entre el aro interior y el resalte del eje a fin de brindar una superficie de apoyo lo suficientemente grande para el aro del rodamiento. El lado del casquillo que hace tope con el resalte del eje debe estar diseñado a fin de evitar el contacto con el radio de acuerdo (fig. 1).

Rodamientos de rodillos toroidales CARB

Los rodamientos de rodillos toroidales CARB pueden soportar el desplazamiento axial del eje dentro del rodamiento. Para asegurarse de que el eje pueda desplazarse en relación con el soporte, debe haber suficiente espacio Ca a ambos lados del rodamiento (fig. 2).
Para obtener más información, consulte Rodamientos de rodillos toroidales CARB.
SKF logo