Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Sistema de rodamientos fijo en ambos extremos

En un sistema de rodamientos fijo en ambos extremos, el eje está fijado axialmente en una dirección por una disposición de rodamientos, mientras que la otra disposición de rodamientos lo fija en la dirección opuesta. Este sistema se denomina “sistema con fijación cruzada” y se suele utilizar para los ejes cortos. Los rodamientos más adecuados son los siguientes:
  • rodamientos de bolas de contacto angular (fig. 1)
  • rodamientos de rodillos cónicos (fig. 2).
En determinados casos en los que se utilizan rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular o rodamientos de rodillos cónicos para un sistema de rodamientos con fijación cruzada, es posible que sea necesario aplicar una precarga (→ Precarga del rodamiento).
SKF logo