Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Ajustes recomendados

Las tolerancias del diámetro exterior y del diámetro del agujero de los rodamientos de rodillos están normalizadas internacionalmente (→ Tolerancias).
Para conseguir un ajuste flojo o de interferencia para los rodamientos métricos con agujero cilíndrico y superficie exterior, se debe utilizar el sistema de tolerancias según la norma ISO, a fin de seleccionar las clases de tolerancia adecuadas para el asiento del rodamiento en el eje y el agujero del soporte. Solo se debe tener en cuenta un número limitado de clases de tolerancia según la norma ISO en relación con los asientos del eje y del soporte para los rodamientos de rodillos. Los grados de las clases de tolerancia más utilizadas con respecto al agujero del rodamiento y la superficie del diámetro exterior se indican en la fig. 1 (válido para los rodamientos con tolerancias Normales).
Cada clase de tolerancia según la norma ISO se identifica con una letra y un número. La letra identifica la zona de tolerancia en relación con la dimensión nominal: las letras minúsculas sirven para designar los diámetros del eje, mientras que las mayúsculas, los agujeros del soporte. El número indica el rango de la zona de tolerancia. Cuanto más alto el número, más grande será la zona de tolerancia.
En las tablas que se mencionan a continuación, se brindan recomendaciones en relación con los ajustes de los rodamientos para los ejes macizos de acero:
  • rodamientos radiales con agujero cilíndrico (tabla 1);
  • rodamientos axiales (tabla 2).
En las tablas que se mencionan a continuación, se brindan recomendaciones en relación con los ajustes de los rodamientos para los soportes de acero y de fundición:
Estas recomendaciones se basan en las pautas de selección generales descritas anteriormente, que comprenden el desarrollo en los materiales, el diseño y la fabricación de los rodamientos y soportes. Los rodamientos y los soportes modernos pueden soportar cargas considerablemente más pesadas que antes. Las recomendaciones proporcionadas aquí reflejan estas mejoras.
Todas las clases de tolerancia según la norma ISO son válidas con el requisito de recubrimiento (como H7), de acuerdo con la norma ISO 14405-1:2010. Por motivos de practicidad, esto no se indica en las tablas.
La norma ISO 14405-1:2010 ofrece más posibilidades para especificar los ajustes. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de ingeniería de aplicaciones SKF.

Ejes o rodamientos de acero inoxidable

Los ajustes recomendados en la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3 y la tabla 4 pueden utilizarse para los rodamientos de acero inoxidable. Sin embargo, la tercera nota a pie de página de la tabla 1 no corresponde, ya que el acero inoxidable tiene un coeficiente de dilatación térmica mucho más alto que el acero estándar. Si se requieren ajustes más apretados que los recomendados en la tabla 1, comuníquese con el Departamento de ingeniería de aplicaciones SKF. También, tal vez se deba considerar el juego inicial del rodamiento, por ejemplo, al utilizar ejes de acero inoxidable a altas temperaturas (→ Juego interno del rodamiento).
SKF logo