Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Precarga mediante muelles

Si se aplica una precarga a los rodamientos en motores eléctricos pequeños (con un tamaño de bastidor de hasta 132) o en aplicaciones similares, es posible reducir los niveles de ruido de los rodamientos. El sistema de rodamientos en este caso consta de un rodamiento rígido de una hilera de bolas en cada extremo del eje. El método más simple de aplicar la precarga consiste en el uso de un muelle o de un conjunto de muelles (fig. 1). El muelle actúa sobre el aro exterior de uno de los dos rodamientos. Este aro exterior debe ser capaz de desplazarse axialmente. La fuerza de precarga permanece prácticamente constante aunque el rodamiento se desplace axialmente a causa de la dilatación térmica. La fuerza de precarga requerida se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

F = k d
donde
F=fuerza de precarga [kN]
d=diámetro del agujero del rodamiento [mm]
k
=un factor, descrito a continuación.
Para el factor k, se emplean valores comprendidos entre 0,005 y 0,01, según el diseño del motor eléctrico. Si el objeto principal de la precarga es proteger el rodamiento contra cualquier daño que pueda sufrir a causa de las vibraciones externas cuando está en posición fija, entonces se precisa una precarga mayor y se debe aplicar el factor k = 0,02.
La carga mediante muelles es también un método comúnmente empleado para aplicar la precarga a los rodamientos de bolas con contacto angular en husillos de gran velocidad para rectificadoras. No obstante, el método no es adecuado para aplicaciones de rodamientos que requieran un alto grado de rigidez, o disposiciones en las cuales cambie el sentido de la carga o puedan producirse cargas de choque indefinidas.
SKF logo