Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Fricción

La fricción de un rodamiento de rodillos determina la cantidad de calor generada por el rodamiento. La cantidad de fricción depende de las cargas y de varios otros factores, incluidos los siguientes:
  • el tipo y el tamaño del rodamiento;
  • la velocidad de funcionamiento;
  • las propiedades y la cantidad de lubricante.
La resistencia total de un rodamiento al giro es el resultado de la fricción deslizante y por rodadura en las áreas de contacto que se encuentran entre los elementos rodantes y los caminos de rodadura; entre los elementos rodantes y la jaula; y entre los elementos rodantes y otras superficies guía. La agitación del lubricante y los sellos rozantes también generan fricción, si se diera el caso.
SKF logo