Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Desmontaje

Si los rodamientos se van a volver a utilizar después de haber sido desmontados, la fuerza necesaria para desmontarlos no se debe aplicar nunca a los elementos rodantes.
En el caso de los rodamientos desarmables, el aro con los elementos rodantes y la jaula se puede desmontar independientemente del otro aro. Con los rodamientos no desarmables, en primer lugar se deberá retirar de su asiento el aro que tiene el ajuste más flojo. El desmontaje de un rodamiento con un ajuste de interferencia se puede efectuar usando las herramientas descritas en la siguiente sección, cuya elección dependerá del tipo, el tamaño y el ajuste del rodamiento.
En determinados casos, se recomienda marcar la posición del rodamiento respecto a los componentes adyacentes, con el fin de simplificar el montaje de nuevo. Esto es importante, por ejemplo, en el caso de los rodamientos de rodillos de gran tamaño en los que el aro que ha estado sometido a una carga puntual normalmente se gira parte de una revolución, para que otra parte del camino de rodadura quede bajo la carga al volver a montar el rodamiento. Esto permite aprovechar al máximo la vida útil del rodamiento.
Podrá encontrar instrucciones detalladas para rodamientos determinados en skf.com/mount.
Si desea más información sobre las herramientas de desmontaje, consulte la sección Productos de mantenimiento.
SKF logo