Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Carga dinámica equivalente

La información en Cargas dinámicas del rodamiento puede utilizarse para calcular la carga del rodamiento F. Cuando la carga del rodamiento cumple con los requisitos de capacidad de carga dinámica básica C, es decir, si la carga es constante en magnitud y sentido, y actúa radialmente sobre un rodamiento radial o axialmente y centrada sobre un rodamiento axial, entonces P = F y la carga se pueden incluir directamente en las ecuaciones de vida.
En todos los demás casos, primero es necesario calcular la carga dinámica equivalente. La carga dinámica equivalente se define como una carga hipotética, constante en magnitud y sentido, que actúa radialmente sobre los rodamientos radiales y axialmente y centrada sobre los rodamientos axiales. Esta carga hipotética, al ser aplicada, tendría la misma influencia en la vida del rodamiento que las cargas reales a las que está sometido el rodamiento (fig. 1).
Los rodamientos radiales con frecuencia están sometidos a cargas radiales y axiales simultáneamente. Si la carga resultante es constante en magnitud y dirección, la carga dinámica equivalente P se puede calcular con la siguiente ecuación general

Equivalent dynamic bearing load
Realizar cálculo

donde
P=carga dinámica equivalente [kN]
Fr=carga radial real del rodamiento [kN]
Fa=carga axial real del rodamiento [kN]
X=factor de carga radial del rodamiento
Y=factor de carga axial del rodamiento
En el caso de los rodamientos radiales de una hilera, una carga axial adicional solo afecta la carga dinámica equivalente P si la relación Fa/Fr excede de un determinado factor límite e. Para los rodamientos de dos hileras, incluso las pequeñas cargas axiales influyen de un modo significativo.
Esta misma ecuación general también se puede aplicar a los rodamientos axiales de rodillos a rótula, capaces de soportar cargas tanto axiales como radiales. Otros rodamientos axiales, como los rodamientos axiales de bolas, los rodamientos axiales de rodillos cilíndricos y de agujas, pueden soportar cargas axiales puras únicamente. Para estos rodamientos, siempre que la carga esté centrada, la ecuación puede simplificarse de la siguiente manera:

P = Fa

La información y los datos requeridos para calcular la carga dinámica equivalente se ofrece en la sección de productos correspondiente.

Carga fluctuante del rodamiento

En muchos casos la magnitud de la carga fluctúa. La fórmula para calcular las cargas fluctuantes se puede obtener en Cálculo de la vida con condiciones de funcionamiento variable.

Carga media dentro de un intervalo de trabajo

Dentro de cada intervalo de carga las condiciones de funcionamiento pueden variar ligeramente respecto del valor nominal. Si se asume que las condiciones de funcionamiento, como la velocidad y la dirección de la carga, son bastante constantes y que la magnitud de la carga varía constantemente entre un valor mínimo Fmin y un valor máximo Fmax (diagrama 1), se puede obtener la carga media a partir de lo siguiente:

Fm Mean load

Carga giratoria

Si, como se ilustra en el diagrama 2, la carga del rodamiento se compone de una carga F1, que es constante en magnitud y sentido, como el peso de un rotor, y una carga giratoria constante F2, como una carga de desbalance, la carga media se puede obtener de la siguiente forma:

Fm = fm (F1 + F2)
Los valores del factor fm se muestran en el diagrama 3.
SKF logo