Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Instalación y desmontaje

Las tuercas de fijación que requieren un canal chavetero son sencillas de instalar. Cada tuerca tiene cuatro ranuras equidistantes entre sí alrededor de su circunferencia para soportar una llave de gancho o de impacto. Las designaciones de las llaves apropiadas se indican en las tablas de productos correspondientes. Para obtener más información sobre las llaves apropiadas, consulte Herramientas para el montaje de rodamientos.
Las tuercas de fijación que requieren un canal chavetero pueden reutilizarse, siempre y cuando no estén dañadas. Debe utilizarse una arandela de fijación, un seguro de fijación o una placa de fijación nuevos cada vez que se instale la tuerca de fijación correspondiente.
Uso de tuercas de fijación con arandelas de fijación para fijar un rodamiento

Montaje de rodamientos y componentes en un eje cilíndrico

  1. Coloque el rodamiento es su lugar sobre el eje cilíndrico.
  2. Siga con el paso 5 a continuación Locking the bearing.

Montaje de los rodamientos en un manguito de fijación o asiento cónico

  1. Deslice el rodamiento sobre el manguito de fijación o asiento cónico.
  2. Con el chaflán orientado hacia el rodamiento, enrosque la tuerca (sin la arandela de fijación) sobre la rosca del manguito de fijación o del eje (fig. 1).
  3. Ajuste la tuerca con una llave de gancho o de impacto (fig. 2) hasta obtener el juego correcto en el rodamiento.
  4. Retire la tuerca. Siga con el paso 5.

Fijación del rodamiento

  1. Deslice la arandela de fijación sobre la rosca hasta que toque el rodamiento. Con el chaflán orientado hacia el rodamiento, enrosque la tuerca de fijación en su lugar (fig. 3).
  2. Apriete la tuerca firmemente contra la arandela de fijación y el rodamiento con una llave de gancho o de impacto; asegúrese de no apretarla en exceso. En el caso de rodamientos en manguitos de fijación o ejes cónicos, asegúrese de que el rodamiento no se cale más sobre su asiento.
  3. Fije la tuerca en posición doblando una de las lengüetas de la arandela de fijación en una de las ranuras de la tuerca (fig. 4). No doble la lengüeta hasta la parte inferior de la ranura.
Uso de tuercas de fijación con seguros de fijación para fijar un rodamiento
  1. Con el rodamiento o el componente en posición, enrosque la tuerca de fijación en su lugar.
  2. Apriete la tuerca contra el rodamiento o componente con una llave de impacto (fig. 5), alineando una de las ranuras en su diámetro exterior con el canal chavetero de la rosca del eje y asegurándose de no apretarla en exceso.
  3. Coloque una arandela de muelle y el seguro de fijación sobre el tornillo de fijación.
  4. Coloque el seguro de fijación en el canal chavetero de la rosca del eje, la ranura en el diámetro exterior de la tuerca, y asegure con el tornillo de fijación y la arandela de muelle. Alinee el tornillo con uno de los orificios roscados de una de las caras laterales de la tuerca de fijación.
  5. Apriete el tornillo (fig. 6) con una llave apropiada.
Uso de tuercas de fijación con placas de fijación para fijar un rodamiento
  1. Con el rodamiento o el componente en posición, enrosque la tuerca de fijación en su lugar.
  2. Apriete la tuerca contra el rodamiento o componente con una llave de impacto. Para montar rodamientos en un manguito de fijación o asiento cónico, apriete la tuerca hasta obtener el juego radial interno correcto del rodamiento, y asegúrese de no apretar en exceso (fig. 7).
  3. Coloque la placa de fijación en el canal chavetero.
  4. Apriete más la tuerca, si es necesario, para alinear los orificios de la placa con los orificios de la cada lateral de la tuerca, y asegúrese de que la placa mantenga su posición en el canal chavetero.
  5. Enrosque ambos tornillos en la cara lateral de la tuerca de fijación y apriételos.
  6. Pase el alambre provisto con la placa de fijación a través de los orificios de la cabeza de ambos tornillos en un patrón con forma de 8.
  7. Retuerza los extremos del alambre juntos para evitar que se aflojen los tornillos (fig. 8).
SKF logo