Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Lubricación

Los soportes SBFN, SBPN y SDM están diseñados para sistemas de circulación de aceite de flujo elevado. El aceite debe seleccionarse en función de las condiciones de funcionamiento del rodamiento. Para obtener más información, consulte la sección Selección del lubricante.
Un sistema de lubricación por circulación de aceite tiene, por lo general, líneas de suministro y líneas de drenaje. Normalmente, la circulación se produce con la ayuda de una bomba. Después de pasar por el rodamiento, el aceite se drena del soporte y fluye al interior de un tanque, donde se filtra y se deja enfriar antes de regresar al soporte. Un filtrado y enfriamiento adecuados del aceite son factores importantes para la vida útil del rodamiento y del aceite, y pueden mejorar el rendimiento de la máquina además de reducir los costos.
Los soportes SBFN tienen dos entradas de aceite y una salida de aceite (fig 1). La salida y una de las entradas se tapan con tapones de plástico. La otra entrada, que no está en uso, se tapa con un tapón de acero.
Los soportes SBPN y SDM tienen dos entradas de aceite y dos salidas de aceite de cada lado (fig. 2 y fig. 3). SKF recomienda utilizar ambas salidas del lado correspondiente para drenar suficientemente la gran cantidad de aceite circulante. Las salidas roscadas tienen dos tapones de plástico y dos de acero. Los tapones de acero deben permanecer del lado opuesto a las tuberías de retorno.
SKF logo