Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Capacidad de carga

La capacidad de carga de un soporte depende de muchos factores:
  • el material y el diseño del soporte y, cuando corresponde, la resistencia de los tornillos de la tapa
  • el sentido de la carga
  • la resistencia de los tornillos de fijación y la estructura de apoyo
  • la condición de la superficie de apoyo
Para la mayoría de los soportes, SKF ofrece los límites de carga estática del soporte, ya sea en forma de cargas de rotura como de cargas seguras. Cuando no se indican los valores, la capacidad de carga del soporte es superior a la del rodamiento.
Las cargas de rotura se pueden utilizar para calcular una carga admisible, en función de un factor de seguridad seleccionado. Las cargas seguras ya incluyen un factor de seguridad.
Los soportes de dos piezas que se someten a cargas cíclicas o desequilibrio dinámico merecen especial atención. En estas condiciones, se debe analizar cuidadosamente la resistencia de la tapa del soporte y los tornillos de la tapa (P180°). Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Cargas de rotura

Para la mayoría de los soportes SKF, los valores orientativos para las cargas de rotura P se muestran en la sección del producto correspondiente. Para obtener la carga admisible de un soporte, se debe dividir el valor orientativo por un factor en función de los requisitos de seguridad y las condiciones de funcionamiento de la aplicación. En aplicaciones de ingeniería general, es típico utilizar un factor de seguridad de 6. La carga admisible solo puede aprovecharse si el soporte se monta adecuadamente y todos los tornillos se ajustan con los valores de par especificados. Para los soportes de dos piezas, también debe considerarse la resistencia de los tornillos de la tapa. Se debe utilizar un factor de seguridad mínimo de 2 frente al rendimiento del tornillo de tapa.
La carga Pa es la carga axial de rotura del soporte. Si el rodamiento incorporado se monta sobre un manguito, compruebe la carga axial admisible para el manguito (consulte la sección Capacidad de carga axial para rodamientos montados sobre un manguito, a continuación).

Cargas seguras

En algunas regiones, se utilizan las cargas seguras en lugar de las cargas de rotura. Estos valores orientativos se han establecido con las prácticas aceptadas de ingeniería, teniendo en cuenta la seguridad y la resistencia máxima a la tracción de los materiales. Reflejan un factor de seguridad de 5 frente a la fractura del soporte y, cuando corresponde, un factor mínimo de 2 frente al rendimiento de los tornillos de la tapa. Las cargas seguras solo pueden aprovecharse completamente si el soporte está montado adecuadamente y todos los tornillos están apretados con los valores de par correctos.

Capacidad de carga axial para rodamientos sobre manguitos

Cuando se utiliza un rodamiento sobre un manguito en un eje plano, la capacidad de carga axial está limitada por el rodamiento, el manguito o el soporte.

Para conocer la capacidad de carga axial del rodamiento, consulte la sección Rodamientos, unidades y soportes. Para el manguito, la carga axial admisible para evitar el deslizamiento del eje de manera segura se determina por la fricción entre el eje y el manguito. Siempre que el rodamiento esté montado correctamente (→ skf.com/mount), la carga axial admisible se puede calcular usando la fórmula

Fap = 0,003 B d

donde

Fap=carga axial máxima admisible [kN]
B=ancho del rodamiento [mm]
d=diámetro del agujero del rodamiento [mm]
La información sobre la capacidad de carga axial del soporte se ofrece en la sección del producto correspondiente.
SKF logo