Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Relubricación

Orificios de escape de grasa

Las disposiciones de rodamientos en soportes con sellos de contacto, p. ej., sellos de doble labio o de cuatro labios, pueden equiparse con un orificio de escape de grasa para permitir la salida de la grasa usada o su excedente del soporte. El orificio de escape debe colocarse en el lado opuesto a la entrada de grasa y, si corresponde, del mismo lado que la tuerca de fijación. Para intervalos de relubricación largos, a menudo es suficiente retirar la tapa o cubierta del soporte y eliminar la grasa usada.

PRECAUCIÓN: Relubricación a través del aro exterior

Se debe tener cuidado cuando se relubrican rodamientos de rodillos a rótula en la posición libre a través de su característica de lubricación en el aro exterior. Existe el riesgo de que la ranura de lubricación del rodamiento no esté alineada con el agujero del centro de la tapa del soporte, por lo que el lubricante no llegará al rodamiento. Este puede ser el caso cuando se instalan rodamientos estrechos en soportes con un asiento amplio, p. ej., rodamientos de rodillos a rótula de la serie 222 montados en soportes de la serie SNL 5(00), y la aplicación está sometida a grandes movimientos axiales. En estas circunstancias, los rodamientos deben relubricarse desde el lateral.
SKF logo