Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Capacidad de carga

Los soportes SNL y SE están diseñados para soportar cargas que actúen de manera perpendicular hacia la superficie de apoyo. Si se apoya toda la base del soporte y las cargas son únicamente perpendiculares, estas están limitadas solamente por el rodamiento. Si se producen cargas que actúen en otros sentidos, o si toda la base del soporte no está apoyada, compruebe que la magnitud de la carga sea admisible para el soporte, los tornillos de la tapa y los tornillos de fijación. Si los soportes se someten a cargas cíclicas o a desequilibrios dinámicos, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Cargas de rotura y factores de seguridad.

Los valores orientativos para las cargas de rotura de los soportes de fundición gris se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico. Para obtener la carga admisible de un soporte, se debe dividir el valor de la carga de rotura correspondiente por un factor en función de los requisitos de seguridad. En aplicaciones de ingeniería general, es típico utilizar un factor de seguridad de 6 (Capacidad de carga). La carga admisible solo puede aprovecharse si los tornillos de la tapa están apretados, por lo menos, con los valores de par que se indican en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico.
Los límites correspondientes a P se aplican solo cuando el soporte no está apoyado en toda su base.
La carga Pa es la carga axial de rotura del soporte. Si el rodamiento incorporado se monta sobre un manguito, compruebe la carga axial admisible para el manguito.
Para los soportes de fundición de grafito esferoidal, los valores obtenidos de las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico deberán multiplicarse por un factor de 1,8.

Cargas seguras

En algunos países, se utilizan las cargas seguras en lugar de las cargas de rotura. Las cargas seguras aproximadas se enumeran en la tabla 1. Estos valores orientativos se han establecido con las prácticas aceptadas de ingeniería, teniendo en cuenta la seguridad, la resistencia máxima a la tracción de los materiales y las tensiones de funcionamiento. Reflejan un factor de seguridad de 5 frente a la fractura y un factor de 2 frente al rendimiento de los tornillos de la tapa

Apoyo adicional del soporte

Cuando un soporte está sometido a cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo, puede ser necesario sujetar el soporte a la superficie de apoyo o añadir un tope para contrarrestar la carga.
Cuando las cargas actúan en ángulos de entre 55° y 120°, o cuando las cargas axiales exceden el 5% de P180° (tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico), el soporte debe o bien sujetarse a su superficie de apoyo o se debe proporcionar un tope para contrarrestar la carga. Los topes o pasadores deben ser suficientemente fuertes para soportar las cargas que actúan paralelas a la superficie de apoyo.
Encontrará recomendaciones sobre la posición y el tamaño de los orificios para los pasadores en las tablas de productos para rodamientos montados sobre un manguito de fijación y para rodamientos montados sobre un asiento cilíndrico.

Capacidad de carga de los tornillos de la tapa

Los valores aproximados de los límites de elasticidad de los tornillos de la tapa se indican en la tabla 2. Estos valores rigen para los tornillos de tapa de clase 8.8, que se suministran con los soportes SNL y SE de fundición gris. Los soportes SSNLND y SSED de fundición de grafito esferoidal se suministran con tornillos de tapa de clase 10.9. Para estos tornillos de tapa, los valores obtenidos de las tablas de productos deberán multiplicarse por un factor de 1,4.
Si se utiliza un factor de seguridad de 6 para la carga admisible de los soportes SNL o SE de fundición gris, no es necesario considerar los tornillos de la tapa. En este caso, la carga admisible del soporte es inferior a la carga admisible para los tornillos de la tapa.
SKF logo