Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Lubricación

Los soportes de pie SNL y SE de las series 2, 3, 5 y 6 con sellos estándares están diseñados para lubricación con grasa. Para lubricación con aceite, deben usarse soportes SNL con sellos para aceite (Soportes para lubricación con aceite) o soportes de pie de dos piezas de la serie SONL.
El lubricante debe seleccionarse en función de las condiciones de funcionamiento del rodamiento. Para obtener más información, consulte la sección Selección del lubricante.

Llenado inicial de grasa

Si no existen otros requisitos, el espacio libre del rodamiento debe llenarse completamente con grasa, mientras que el espacio libre del soporte debe llenarse entre un 20% y un 40% de su volumen. Con el fin de evitar un llenado de grasa excesivo, existen unas marcas situadas en cada esquina de la base del soporte SE que indican el nivel de grasa adecuado para un llenado inicial del 20 o del 40% del espacio libre entre el soporte y el rodamiento (fig. 1). Cuando los rodamientos deben relubricarse desde el lateral, es necesario llenar con grasa el 40% del espacio libre del soporte, mientras que solo se debe llenar el 20% cuando los rodamientos deben relubricarse a través del aro exterior.
En aplicaciones a velocidades bajas y entornos muy contaminados, se debe llenar el soporte hasta el 70–80%. Para una mejor protección contra contaminantes, utilice la Solución SKF de tres barreras. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
Las cantidades para el llenado con grasa del 20% y el 40% se indican en la tabla 1. Los valores son válidos para una grasa de litio típica (de aproximadamente 0,95 g/cm3). Incluyen la grasa para los rodamientos y los sellos de cuatro labios o las arandelas selladoras de los sellos de anillo en V. No se incluye la grasa para llenar sellos laberínticos ni sellos de taconita para trabajos pesados. Para los rodamientos sellados, se debe ajustar los valores.
En la mayoría de las aplicaciones, el llenado inicial de grasa lubricará de manera adecuada el rodamiento hasta realizar el cambio de grasa durante el siguiente intervalo de mantenimiento planificado.

Relubricación

Los soportes de pie SNL y SE permiten la relubricación de los rodamientos y sellos incorporados (fig. 2 y fig. 3):
  • Los soportes SNL y SE tienen dos orificios taladrados y roscados para incorporar una boquilla engrasadora AH 1/8-27 PTF. En los soportes nuevos, los orificios están cubiertos con tapones de plástico. Estos tapones deben reemplazarse con la boquilla engrasadora y el tapón roscado suministrado con el soporte.
  • Si se tiene que utilizar una boquilla engrasadora más grande u otro equipo, existe un adaptador para cambiar a una rosca G 1/4 (Accesorios).
  • Los hoyuelos en la parte superior de la tapa del soporte indican las posiciones alternativas donde se pueden taladrar y roscar los orificios para adaptar una boquilla engrasadora para la relubricación del rodamiento o el sello.
Relubricación a través del aro exterior
El orificio del centro de la tapa debe usarse para relubricar rodamientos de rodillos a rótula con característica de relubricación (una ranura de lubricación y orificios en el aro exterior) (Fig. 4). Cuando se aplica grasa a través de la característica de relubricación, el eje debe girar. Los rodamientos estrechos (serie de dimensiones 13 y 22) del lado fijo se pueden desplazar axialmente, de manera que la ranura de relubricación del rodamiento no coincida con el orificio de relubricación de la tapa del soporte. Asegúrese de que el rodamiento se encuentra bien centrado al relubricarlo.
El orificio de la tapa del soporte SE para la relubricación a través del centro del rodamiento está situado en una posición descentrada con respecto al eje (fig. 5).
Relubricación desde el lateral

Cuando se relubrica desde el lateral, algo típicamente necesario para los rodamientos de bolas a rótula y los rodamientos de rodillos toroidales CARB, se debe usar el orificio descentrado del soporte. Una pestaña integrada en el soporte dirige la grasa desde la boquilla engrasadora directamente hasta los elementos rodantes (fig. 6). El sistema de guiado de grasa está disponible en los soportes del tamaño 216 y a partir del 516-613.

Cuando los rodamientos montados sobre un manguito de fijación deben relubricarse desde el lateral, la grasa se debe introducir desde el lado opuesto a la tuerca de fijación.

Cuando los rodamientos montados en el extremo del eje deben relubricarse desde el lateral, la grasa se debe aplicar en el punto más cercano a la tapa lateral.

Relubricación desde el lateral para soportes con sellos de anillo en V

Cuando se relubrican rodamientos desde el lateral del soporte con sellos de anillo en V, se debe montar un anillo en V adicional dentro del soporte, del lado por el cual se aplica la grasa (fig. 7). Esto hace que la grasa pase a través del rodamiento y salga del soporte en el lado opuesto.

SKF puede suministrar un anillo en V apropiado junto con una chapa contra salpicaduras que encaja en la ranura del sello para cubrir algo más de la mitad superior del soporte. Estos conjuntos se identifican por la designación de serie ASNA seguida por la identificación del tamaño del soporte y el sufijo V, p. ej. ASNA 516 V.

Orificio de escape de grasa

Cuando se utilizan sellos de cuatro labios (TSN .. L) o sellos de fieltro (TSN .. C o FS 170), la grasa no puede escurrirse por los sellos. Si es necesario relubricar, el soporte debe tener un orificio de escape de grasa.

Están disponibles soportes SNL y SE con un orificio de escape de grasa (sufijo de designación V). Se puede taladrar un orificio de escape de grasa en el soporte SNL con las dimensiones que se indican en la tabla 2.
En los soportes SE, el orificio de escape de grasa está situado paralelo al eje (fig. 8) con el fin de facilitar su acceso una vez montado el soporte. El orificio está roscado y taponado.

SKF logo