Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Lubricación

Los soportes SNL de las series 30, 31 y 32 con sellos laberínticos o de taconita están diseñados para una lubricación con grasa. Para lubricación con aceite, deben usarse soportes con sellos para aceite (  Soportes para lubricación con aceite) o soportes de pie SONL de dos piezas.
El lubricante debe seleccionarse en función de las condiciones de funcionamiento del rodamiento. Para obtener más información, consulte la sección Selección del lubricante.

Llenado inicial de grasa

Si no existen otros requisitos, el espacio libre del rodamiento debe llenarse completamente con grasa, mientras que el espacio libre del soporte debe llenarse entre un 20% y un 40% de su volumen. Cuando los rodamientos deben relubricarse desde el lateral, es necesario llenar con grasa el 40% del espacio libre del soporte, mientras que solo se debe llenar el 20% cuando los rodamientos deben relubricarse a través del aro exterior.
La base del soporte presenta marcas que muestran la altura de un llenado de grasa del 40% (fig. 1). En aplicaciones a velocidades bajas y entornos muy contaminados, se debe llenar el soporte hasta el 70–80%. Para una mejor protección contra contaminantes, utilice la Solución SKF de tres barreras. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
Las cantidades para el llenado con grasa del 20% y el 40% se indican en la tabla 1. Los valores son válidos para una grasa de litio típica (de aproximadamente 0,95 g/cm3). Incluyen la grasa para el rodamiento, pero no la grasa para llenar los sellos. Para los rodamientos sellados, se debe ajustar los valores.
En la mayoría de las aplicaciones, el llenado inicial de grasa lubricará de manera adecuada el rodamiento hasta realizar el cambio de grasa durante el siguiente intervalo de mantenimiento planificado.

Relubricación

Los soportes de pie SNL permiten la relubricación de los sellos y los rodamientos incorporados. Hay tres orificios taladrados y roscados para una boquilla engrasadora AH 1/8-27 PTF: dos en la tapa (uno centrado y uno descentrado) y uno en la base. Los orificios se entregan sellados con un tapón roscado.
Los hoyuelos en la parte superior de la tapa del soporte indican las posiciones alternativas donde se pueden taladrar y roscar los orificios para adaptar una boquilla engrasadora. Los dos hoyuelos de las caras externas de la estría central indican la posición de los orificios de lubricación para los sellos.

Con cada soporte, se suministran los siguientes elementos:

  • una boquilla engrasadora, designación AH 1/8-27 PTF, con una cubierta de plástico (protector de boquilla)
  • una boquilla engrasadora, designación M1 G 1/8
  • un adaptador, designación LAPN 1/8
El adaptador transforma la rosca 1/8-27 NPSF en una G 1/4, lo que permite utilizar lubricadores de grasa como el SKF MultiPoint.
Relubricación a través del aro exterior
El orificio del centro de la tapa o el orificio de la base deben usarse para relubricar rodamientos de rodillos a rótula con función de relubricación (una ranura de lubricación y orificios en el aro exterior) (fig. 2). Cuando se aplica grasa a través de la función de relubricación, el eje debe girar. Los rodamientos estrechos (serie de dimensiones 13 y 22) del lado fijo se pueden desplazar axialmente, de manera que la ranura de relubricación del rodamiento no coincida con el orificio de relubricación de la tapa del soporte. Asegúrese de que el rodamiento se encuentra bien centrado al relubricarlo.
Relubricación desde el lateral

Cuando se relubrica desde el lateral, algo por lo general necesario para los rodamientos de rodillos toroidales CARB, se debe usar el orificio descentrado del soporte (fig. 3).

Cuando los rodamientos montados sobre un manguito de fijación deben relubricarse desde el lateral, la grasa se debe introducir desde el lado opuesto a la tuerca de fijación.

Cuando los rodamientos montados en el extremo del eje deben relubricarse desde el lateral, la grasa se debe aplicar en el punto más cercano a la tapa lateral.

Orificios de escape de grasa
Si se necesita relubricación frecuente, SKF recomienda contar con orificios de escape de grasa (fig. 4). Las dimensiones se indican en la tabla 2. Los soportes SNL suministrados con orificios de escape de grasa se identifican por el sufijo V, p. ej., SNL 3134 V.

Lubricación con aceite

Los soportes SNL de las series 30, 31 y 32 pueden utilizarse en aplicaciones en las que las velocidades son relativamente altas y los rodamientos se lubrican a través de un baño de aceite o un sistema de lubricación por circulación de aceite.

Los soportes deben modificarse para alojar uno de los siguientes sellos para aceite:

Encontrará los niveles recomendados de aceite en:
  • tabla 3 para los soportes SNL de la serie 30
  • tabla 4 para los soportes SNL de la serie 31
  • tabla 5 para los soportes SNL de la serie 32
Los soportes modificados para la lubricación con aceite no son artículos en existencias. Compruebe la disponibilidad de estos rodamientos antes de realizar el pedido.
SKF logo