Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Lubricación

Los soportes de pie SNLN 30 con sellos estándares están diseñados para la lubricación con grasa.
El lubricante debe seleccionarse en función de las condiciones de funcionamiento del rodamiento. Para obtener más información, consulte la sección Selección del lubricante.

Llenado inicial de grasa

Si no existen otros requisitos, el espacio libre del rodamiento debe llenarse completamente con grasa, mientras que el espacio libre del soporte debe llenarse entre un 20% y un 40% de su volumen. Cuando los rodamientos deben relubricarse desde el lateral, es necesario llenar con grasa el 40% del espacio libre del soporte, mientras que solo se debe llenar el 20% cuando los rodamientos deben relubricarse a través del aro exterior.
En aplicaciones a velocidades bajas y entornos muy contaminados, se debe llenar el soporte hasta el 70–80%. Para una mejor protección contra contaminantes, utilice la Solución SKF de tres barreras. Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
Las cantidades para el llenado con grasa del 20% y el 40% se indican en la tabla 1. Los valores son válidos para una grasa de litio típica (de aproximadamente 0,95 g/cm3). Incluyen la grasa para los rodamientos y los sellos de cuatro labios o las arandelas selladoras de los sellos de anillo en V. No se incluye la grasa para llenar sellos laberínticos ni sellos de taconita para trabajos pesados. Para los rodamientos sellados, se debe ajustar los valores.
En la mayoría de las aplicaciones, el llenado inicial de grasa lubricará de manera adecuada el rodamiento hasta realizar el cambio de grasa durante el siguiente intervalo de mantenimiento planificado.

Relubricación

Los soportes de pie SNLN 30 permiten la relubricación de los rodamientos y sellos incorporados (fig. 1 y fig. 2):
  • Los soportes SNLN 30 tienen dos orificios taladrados y roscados para incorporar una boquilla engrasadora AH 1/8-27 PTF. En los soportes nuevos, los orificios están cubiertos con tapones de plástico. Estos tapones deben reemplazarse con la boquilla engrasadora y el tapón roscado suministrado con el soporte.
  • Si se tiene que utilizar una boquilla engrasadora más grande u otro equipo, existe un adaptador para cambiar a una rosca G 1/4 (→ Accesorios).
  • Los hoyuelos en la parte superior de la tapa del soporte indican las posiciones alternativas donde se pueden taladrar y roscar los orificios para adaptar una boquilla engrasadora para la relubricación del rodamiento o el sello.
Relubricación a través del aro exterior
El orificio del centro de la tapa debe usarse para relubricar rodamientos de rodillos a rótula con característica de relubricación (una ranura de lubricación y orificios en el aro exterior) (fig. 3). Cuando se aplica grasa a través de la característica de relubricación, el eje debe girar.
Relubricación desde el lateral

Cuando se relubrica desde el lateral, algo típicamente necesario para los rodamientos de rodillos toroidales CARB, se debe usar el orificio descentrado del soporte. Los soportes SNLN 30 desde el tamaño 3024 hasta el tamaño 3038 cuentan con una pestaña integral que dirige la grasa desde la boquilla engrasadora directamente a los elementos rodantes (fig. 4).

Cuando los rodamientos montados sobre un manguito de fijación deben relubricarse desde el lateral, la grasa se debe introducir desde el lado opuesto a la tuerca de fijación.

Cuando los rodamientos montados en el extremo del eje deben relubricarse desde el lateral, la grasa se debe aplicar en el punto más cercano a la tapa lateral.

Relubricación desde el lateral para soportes con sellos de anillo en V

Cuando se relubrican rodamientos desde el lateral del soporte con sellos de anillo en V, se debe montar un anillo en V adicional dentro del soporte, del lado por el cual se aplica la grasa (fig. 5). Esto hace que la grasa pase a través del rodamiento y salga del soporte en el lado opuesto.

SKF puede suministrar un anillo en V apropiado junto con una chapa contra salpicaduras que encaja en la ranura del sello para cubrir algo más de la mitad superior del soporte. Los conjuntos se identifican por la designación de serie ASNA seguida por la identificación del tamaño del soporte y el sufijo V, p. ej., ASNA 3024 V, y están disponibles desde el tamaño 3024 hasta el 3032.

Orificios de escape de grasa

Cuando se utilizan sellos de cuatro labios (TSN .. L) o sellos de fieltro (TSN .. C), la grasa no puede escurrirse por los sellos. Si es necesario relubricar, el soporte debe tener un orificio de escape de grasa.

Están disponibles soportes SNLN 30 con un orificio de escape de grasa (sufijo de designación V). Se puede taladrar un orificio de escape de grasa en el soporte con las dimensiones que se indican en la tabla 2.

SKF logo