Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Superficies de apoyo

Para maximizar la vida útil de las unidades de rodamientos Y, las superficies de apoyo deben fabricarse según lo siguiente:
  • una rugosidad de Ra ≤12,5 μm;
  • una tolerancia de planitud IT7.

Cuando una carga pesada, paralela a la base del soporte, actúa en una unidad de rodamientos Y (fig. 1), SKF recomienda fijar el soporte a la superficie de apoyo. La posición y el tamaño de los orificios para los pasadores se detallan en las tablas de productos correspondientes.

Unidades de rodamientos Y con pestaña

Según el diseño, los soportes con pestaña pueden tener un rebaje de centrado (fig. 2), o un resalte de centrado (fig. 3) en la parte posterior para una colocación precisa, ya sea en un resalte adecuado o en un orificio en la pared de la máquina. Los soportes de las series FY .. M, FYJ, FYTB .. M, FYTJ, FYK y FYTBK cuentan con un rebaje de centrado, mientras que los soportes FYC presentan un resalte de centrado. Para obtener información sobre dimensiones y tolerancias, consulte las tablas de productos correspondientes.

Se puede proporcionar un resalte adecuado por uno de los métodos siguientes:

  • mecanizado de la pared según corresponda (fig. 4)
  • fijación de una arandela adecuada a la pared mediante varios tornillos (fig. 5).

Además, estas características liberan a los tornillos de fijación de las fuerzas radiales.

SKF logo