Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Comprobación de la capacidad de carga estática

Para los rodamientos cargados dinámicamente, cuando se conoce la carga estática equivalente P0, se recomienda comprobar que la capacidad de carga estática sea la adecuada usando lo siguiente

Static load carrying capacity

Si el valor s0 obtenido es menor que el valor orientativo recomendado (tabla 1), se deberá seleccionar un rodamiento con una mayor capacidad de carga estática.
SKF logo