Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Relubricación

Las unidades de rodamientos Y no necesitan relubricación cuando la vida útil de la grasa (→ Vida útil de la grasa para los rodamientos Y) excede la vida útil nominal del rodamiento especificada por SKF (→ Selección del tamaño del rodamiento).

La relubricación puede prolongar la vida útil de la unidad de rodamientos en cualquiera de las siguientes condiciones:

  • cuando los rodamientos se exponen a un alto grado de humedad o a contaminación extrema;
  • cuando los rodamientos soportan cargas normales o pesadas;
  • cuando los rodamientos funcionan durante períodos prolongados a altas velocidades o a temperaturas superiores a 55 °C (130 °F), o bien a temperaturas superiores a 75 °C (170 °F) si se trata de rodamientos Y energéticamente eficientes SKF;
  • cuando los rodamientos están sujetos a altos niveles de vibración.

Para relubricar las unidades de rodamientos Y, se pueden utilizar las siguientes grasas:

  • Unidades de rodamientos Y con rodamientos energéticamente eficientes SKF
    → grasa exclusivamente de baja fricción SKF LEGE 2
  • Unidades de rodamientos Y con rodamientos cincados y de acero inoxidable
    → grasa compatible con alimentos SKF LGFP 2
  • todas las demás unidades de rodamientos Y
    → grasa SKF LGWA 2, LGMT 2 o LGMT 3

Si se necesita una relubricación, los intervalos de relubricación se pueden calcular siguiendo el método indicado en la sección Intervalos de relubricación.

En el momento de la relubricación, se debe girar el eje y se debe bombear lentamente la grasa hasta que la grasa nueva comience a escurrirse del (de los) sello(s). La presión excesiva por bombear muy rápidamente puede dañar los sellos. Cuando se utilizan máquinas y equipos por un período limitado, SKF recomienda relubricar cada uno de los rodamientos al final del período de funcionamiento, es decir, inmediatamente antes de guardar la maquinaria.

Características de relubricación

Soportes

Las unidades de rodamientos Y con soporte de acero prensado no están equipadas con una boquilla engrasadora, por lo que no se pueden relubricar.

Características de relubricación para otros soportes fabricados de:

  • Fundición
    • Boquilla engrasadora con una rosca 1/4-28 SAE-LT. Las excepciones son los soportes que se usan para rodamientos con un diámetro del agujero en pulgadas superior a 1 in y con el sufijo de designación U, que están equipados con una boquilla engrasadora con rosca 1/8-27 NPT.
    • El orificio para la boquilla engrasadora tiene una rosca 1/4-28 UNF, que se puede cambiar por una G 1/4, usando un adaptador LAPN 1/4 UNF. Las excepciones son los soportes que se usan para rodamientos con un diámetro del agujero en pulgadas superior a 1 in y con el sufijo de designación U, que tienen un orificio roscado 1/8-27 NPT.
    • Para las unidades de fundición con rodamientos de sellado de 5 labios, que no tienen ninguna característica de relubricación, la característica de relubricación del soporte está taponada (sufijo de designación W).
  • Compuesto
    • La característica de relubricación está disponible a pedido (sufijo de designación N).
  • Material compuesto para SKF para líneas de procesamiento de alimentos
    • La característica de relubricación está disponible a pedido (sufijos de designación N y VZ1A2 combinados).
  • Acero inoxidable
    • Orificio taponado para una boquilla engrasadora (rosca 1/4-28 UNF).

Rodamientos

Los rodamientos Y SKF están diseñados para facilitar la relubricación. Tienen dos orificios de lubricación en el aro exterior (diseño estándar), uno en cada lado, ubicados a 120° entre sí.

Los rodamientos sin orificios de lubricación pueden suministrarse a pedido (sufijo de designación W).

Los siguientes rodamientos no tienen las características de relubricación estándares:
  • Los rodamientos Y de acero inoxidable con prisioneros tienen una ranura de lubricación en el aro exterior que se ubica en el lado opuesto al dispositivo de fijación y un orificio de lubricación dentro de esta ranura. Los rodamientos de acero inoxidable con el sufijo de designación GR tienen estas características ubicadas al costado del dispositivo de fijación.
  • Los rodamientos Y con aro interior estándar sin sufijo de designación B y los rodamientos Y con sellos de 5 labios están lubricados de por vida y no es posible relubricarlos, ya que no tienen orificios de lubricación.
SKF logo