Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Montaje de rodamientos Y sobre soportes con muescas de ajuste

Cuando se monte un rodamiento Y sobre un soporte con muescas de ajuste, se debe insertar el rodamiento en la muesca de ajuste del agujero del soporte (fig. 1) y se lo debe girar hasta que quede en la posición correcta.
Cuando se monten rodamientos Y con dos orificios de lubricación en el aro exterior y sea necesario relubricar el rodamiento, asegúrese de que uno de los orificios de relubricación del rodamiento coincida con la característica de relubricación del soporte (fig. 2, derecha). Asegúrese de que el otro orificio de relubricación no esté alineado con ninguna de las muescas de ajuste; en caso contrario, se pueden producir fugas de grasa (fig. 2, izquierda).
Se deben quitar los anillos de fijación excéntricos del rodamiento antes del montaje y se los debe reinstalar cuando el rodamiento se haya colocado en la posición correcta sobre el soporte.
SKF recomienda que los rodamientos Y SKF se monten únicamente sobre soportes Y SKF para evitar la incompatibilidad de los componentes y facilitar la relubricación adecuada del rodamiento.
SKF logo