Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Tecnología de fijación concéntrica

El concepto de fijación está basado en dos conjuntos de planos inclinados (bordes dentados): un conjunto en el agujero del rodamiento y, el otro, en el manguito escalonado. Cuando se ajustan los prisioneros en el anillo de montaje, el rodamiento se desplaza axialmente y causa que el aro interior se expanda. Esto causa dos cosas: establece el juego interno correcto dentro del rodamiento y ejerce presión en el manguito escalonado, lo que fuerza que se contraiga alrededor de la circunferencia del eje y se logre un ajuste verdaderamente concéntrico (fig. 1). Cuando el rodamiento se desplaza axialmente durante el montaje, también hace presión contra un muelle ondulado. El muelle ondulado, que permanece precargado, facilita el desmontaje de la unidad.
SKF logo