Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Capacidad de carga

En contraste con los rodamientos normales, en los que el aro exterior apoya toda su circunferencia en el agujero del soporte y mantiene su forma incluso bajo carga, el aro exterior de un rodamiento de apoyo sólo tiene una pequeña área de contacto entre el aro exterior y el cilindro de apoyo. Esta superficie de apoyo limitada origina una deformación del aro exterior, que altera la distribución de la carga en el rodamiento, afectando de este modo su capacidad de carga. El grado de deformación depende del grosor de la pared del aro exterior.
Los volúmenes de carga básica dados en la tabla de productos bajo el encabezamiento "Rodillo" tienen en cuenta este aspecto. Además de estos volúmenes, en la tabla de productos también se señalan las fuerzas radiales dinámicas y estáticas máximas permisibles. Éstas tienen en cuenta la deformación y la resistencia del aro exterior.
La carga dinámica que puede aplicarse a un rodamiento de apoyo depende de la vida útil requerida, pero es importante no superar el valor de la fuerza radial máxima permisible Fr. La carga estática permisible sobre un rodamiento de apoyo está determinada por F0r o C0. El menor de estos dos valores representa la carga estática máxima.
SKF logo