Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

Rótulas esféricas libres de mantenimiento

Combinaciones de superficie de contacto deslizante de acero/bronce sinterizado de PTFE y acero/tejido de PTFE

Durante el funcionamiento, el PTFE se transfiere de la superficie de contacto deslizante seca del aro exterior a la superficie de acero recubierta con cromo duro del aro interior. Cualquier lubricación externa de las superficies de contacto deslizantes perturbaría esta autolubricación y reduciría la vida útil de la rótula.
Como resultado, estas rótulas no deben lubricarse y no tienen ningún espacio de relubricación.

Combinación de superficie de contacto deslizante de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE

Las rótulas con esta combinación de superficie de contacto deslizante también se autolubrican y pueden funcionar sin grasa.
Sin embargo, la lubricación inicial seguida por la relubricación ocasional de las rótulas de acero/plástico reforzado con fibra de vidrio de PTFE puede prolongar su vida útil al doble o más. Los aros interiores de las rótulas radiales o de las arandelas del eje de las rótulas axiales y de contacto angular se recubren con grasa con base de litio antes de salir de la fábrica.
Si las condiciones de funcionamiento requieren protección contra la corrosión y un mejor sellado, el espacio libre que rodea la rótula (fig. 1) se puede llenar con la misma grasa que se usó para lubricar la rótula. Las condiciones de funcionamiento y el envejecimiento de la grasa determinan el momento adecuado para reponer o renovar la grasa en la disposición de la rótula.
Se deben usar grasas con base de litio antioxidantes hidrófugas con una consistencia 2 en la escala NGLI. SKF recomienda la grasa SKF LGEP 2 (tabla 1). Nunca deberán usarse grasas que contengan bisulfuro de molibdeno ni otros lubricantes sólidos.

PRECAUCIÓN:

Según su diseño, las rótulas esféricas SKF están completa o parcialmente recubiertas con un aceite conservante o rellenas con grasa. Evite el contacto con la piel ya que estas sustancias pueden provocar irritación en la piel o una reacción alérgica.
SKF logo