Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rótulas esféricas de contacto angular

Cuando la magnitud de carga resultante (fig. 1) sea constante, use

P = y Fr

donde
P=carga dinámica equivalente de la rótula [kN]
Fr=componente radial de la carga [kN]
y=factor de carga que depende de la proporción de la carga axial con la carga radial Fa/Fr (diagram 1)
SKF logo