Cookies en el sitio web de SKF

Utilizamos cookies para garantizar que le brindamos la mejor experiencia posible en nuestros sitios y aplicaciones web. Si continúa navegando sin cambiar la configuración de su navegador, supondremos que acepta recibir cookies. No obstante, puede cambiar la configuración de cookies de su navegador en cualquier momento.

cookie_information_popup_text_2[76]

Rótulas esféricas radiales

Las rótulas esféricas radiales pueden soportar una cierta cantidad de carga axial Fa además de la carga radial Fr que actúa simultáneamente (→ fig. 1). Cuando la carga resultante es de magnitud constante, se puede calcular la carga dinámica equivalente de la rótula a partir de

P = y Fr

donde

P=carga dinámica equivalente de la rótula [kN]

Fr

=

componente radial de la carga [kN]
y
=

load factor that depends on the ratio of the axial to the radial load Fa/Fr

  • for spherical plain bearings requiring maintenance and SKF Explorer steel/steel bearings (diagram 1)
  • for maintenance-free radial spherical plain bearings (diagram 2)
SKF logo